Læs de seneste presseartikler, hvor vi udtaler os om forskellige emner inden for befæstelse, ingeniørvidenskab og logistik.
Pressenyheder
Jo mere strøm til logistikken jo bedre

3. april 2019
- Udviklingen gælder særligt på området for c-parts – altså bolte, møtrikker og lignende, hvor der er meget at hente i bl.a. effektiviseringer, siger Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri.
Intelligent lagerstyring har potentiale overalt

28. december 2018
- Jeg ret overbevist om, at vi indenfor en overskuelig årrække vil se lignende systemer på f.eks. hospitaler og kontorer. I virkeligheden vil systemerne kunne gøre en stor forskel alle de steder, hvor man har et større flow af forbrugsvarer. Det kunne f.eks. være kanyler og kuglepenne, siger adm. dir. Anders B. Thielfoldt.
Digitalt rykind på lagerreolen

29. oktober 2018
- Inden for håndtering af C-varer får lagermedarbejderne nu helt nye værktøjer til at optimere deres arbejdsdag, siger Marc Olsen, salgsansvarlig hos Bossard.
Små dele rummer store gevinster

1. oktober 2018
- Man glemmer de her befæstelser, man tænker dem ind for sent, og alt for få tænker på, at skruens pris ofte kun er 15 procent af de udgifter, der følger med skruens totale omkostninger, siger salgschef Flemming Rasmussen.
Weibel sparer 400 timer om året med nyt logistiksystem

15. juni 2018
- Vi har oplevet en markant forbedring siden implementeringen af systemet. Vi undgår produktionsstop og ved med sikkerhed, at varerne bliver bestilt i tide og er på lager, og det giver os en mere stabil produktion. siger Stine Maria Ibing, supply chain manager hos Weibel Scientific.
Sensorvægte optimerer logistikken hos radarproducent

1. juni 2018
- Det er superenkelt, men det har virkelig også været effektivt, fortæller Stine Maria Ibing, supply chain manager hos Weibel Scientific.
Tænk skruen ind i designfasen

28. juni 2017
- Man bør tænke skruen ind fra start, den skal ind i idéfasen, hvor man også kigger på de udfordringer, som et projekt rummer, forklarer Technical Manager Michael Rolsted.
En skrue er meget mere end blot en skrue

28. juni 2017
- Kunderne efterspørger leverandører, som kan tilføre værdi, og så vil kunderne have færre leverandører for at optimere deres produktion. For kunderne er det eksempelvis en stor fordel, når vi håndterer deres lagerdel, siger salgschef Flemming Rasmussen.
Hos Bossard er industri 4.0 ingen nyhed

27. juni 2017
- Det her handler jo om at spare kunderne for tid og omkostninger. I stedet for at virksomhedens indkøber bruger tid på at håndtere C-parts som skruer og bolte, så kan indkøberen bruge tiden på at kvalitetssikre virksomhedens A og B-parts. Det er der, gevinsten ligger for fremstillingsvirksomheden, siger Martin Andersen.
Smart lagerstyringssystem skal fremtidssikre GEA´s danske produktion

19. april 2017
- Fordelen ved den nye implementering er, at systemet forenkler og effektiviserer de mest tids- og ressourcekrævende processer, udtaler Jacob Aagaard, indkøber hos GEA.
Fynsk robotpioner tester i Hvidovre

25. oktober 2016
- Vi udviklede sammen med Bossard en løsning, hvor de precoater skruer med en lim, så vores folk slipper for at lime nogle små dele sammen med pincet. Det sparer os tid, og vigtigst af alt sikrer det, at kvaliteten bliver den samme – uanset hvem der samler robotterne, fortæller Anders Lassen, production technology manager i Universal Robots.