Bossard er en markedsledende leverandør af befæstelse til industri og produktion. Med vores 6500 m2 store lager i Hvidovre og vores globale forsyningsnetværk er vi din pålidelige samarbejdspartner og leverandør af befæstelse, ekspertviden og logistikløsninger.
Køb møtrikker i E-shoppen
Rustfri møtrikker
Bossard fører et stort udvalg af rustfri møtrikker. Rustfri møtrikker er møtrikker, der har korrosionshæmmende egenskaber. Møtrikker er ofte lavet af stål, som er et jernholdigt materiale, og jern er meget følsomt overfor vind, vejr og andre ydre påvirkninger, som får det til at ruste/korrodere. Rustfri møtrikker er derfor et godt valg, når møtrikkerne skal monteres i et produkt eller en konstruktion, der ofte er udsat for vind, vejr, vand og fugt – altså i mere aggressive miljøer.
Egentligt kan møtrikker højst være ”rustfaste” – alle møtrikker vil med tiden ruste – men hastigheden hvormed rustfri møtrikker korroderer er væsentligt lavere end ved almindelige stålmøtrikker.
Rustfri møtrikker med betegnelsen A2 egner sig godt til udendørs brug, men ikke til brug hvor de kommer i kontakt med saltvand, syre eller klor. Det kunne være i fødevareproduktion, i syreholdige træsorter og lignende.
Rustfri møtrikker med betegnelsen A4 egner sig derimod godt i disse sammenhænge, da de har en større korrosionsbestandighed end A2 og desuden er syrefaste.
Møtrikkernes form og formål
Møtrikker anvendes til et væld af formål, konstruktioner og produkter, heriblandt til samlinger i køretøjer, maskiner, elektronik, hårde hvidevarer og meget mere.
Fælles for alle møtrikker er, at de altid har et indvendigt gevind, og fordelen ved samlinger med møtrikker er, at de kan skilles ad ifm. service og reparation, hvilket ikke er muligt ved f.eks. nitning eller svejsning.
Møtrikker fås i mange forskellige former og med mange forskellige mekaniske egenskaber. Du kan læse om de mest gængse møtriktyper herunder.
Sekskantede og firkantede møtrikker
Den sekskantede møtrik er den mest udbredte og anvendte møtrik, og sikkert den de fleste tænker på først, når de tænker på ordet.
Sekskantmøtrikker findes i en høj og en lav udformning, med låsende effekt, med og uden flange og i en bred vifte af materialer og legeringer.
Firkantede møtrikker findes ligesom sekskantmøtrikken i en høj og lav type og fås i vores standardsortiment i stål og rustfrit stål A2. Man vælger typisk en firkantet møtrik af pladshensyn, da den f.eks. nemmere kan nedsænkes i et firkantet hul, men en firkantmøtrik har også en lidt større kontaktflade end en sekskantet, hvilket gør den en smule mere modstandsdygtig overfor løsdrejning.
Flangemøtrikker
Flangemøtrikker er sekskantmøtrikker med en krave (flange), der giver møtrikken en større kontaktflade. Flangen øger friktionen i bærefladen og nedsætter risikoen for, at møtrikken indlejrer sig i bløde materialer, og for at møtrikken drejer sig løs.
Flangemøtrikker fås med en plan underside eller med en fortandet eller ribbet underside. Tænderne/ribberne øger friktionen mellem møtrikken og underlaget og nedsætter altså risikoen for løsdrejning yderligere.
Hos Bossard finder du flangemøtrikker i rå stål, elzink passiveret stål og rustfrit stål som standardvarer.
Låsemøtrikker
Låsemøtrikker – også kaldet sikringsmøtrikker – har den egenskab at de kan modstå dynamiske, varierende kræfter og vibrationer uden at dreje sig løs.
Løsdrejning er en udfordring i mange industrier, særligt de der designer og fremstiller produkter, der ikke bare ”står stille” – alt fra kontorstole til køretøjer.
Låsemøtrikker findes i mange forskellige varianter, som imødeser forskellige udfordringer og er tilpasset forskellige formål, bl.a. låsemøtrikker med polyamidring og møtrikker med en integreret låseskive.
Læs mere om låsemøtrikker her.
Vingemøtrikker/fløjmøtrikker
En vingemøtrik – også kaldet en fløjmøtrik – er en møtrik der har to ”vinger”. Vingerne gør, at man kan dreje møtrikken på ved fingerkraft. Fordi møtrikken strammes ved håndkraft, kan vingemøtrikker heller ikke anvendes i sammenhænge, hvor der kræves nøjagtige momenter.
Vingemøtrikker anvendes bl.a. til møbler og lamper, hvor det er en fordel at kunne spænde og løsne møtrikken med fingrene. Et eksempel kunne være lamper, hvor man skal kunne justere lampeskærmens vinkel.
Læs mere om fløjmøtrikker her.
Topmøtrikker
Topmøtrikker er møtrikker med en rund, pænt afsluttet ende. Ved topmøtrikker er enden på boltens gevind skjult med enten en lav hætte eller en høj hætte, der minder om en kuppel. Sidstnævnte er mest almindelig.
Topmøtrikkens primære funktion er selvfølgelig at fastgøre et element til et andet, men udover dette vælger man typisk topmøtrikker for deres dekorative egenskaber. Topmøtrikker giver en pæn og sikker afslutning på boltesamlinger – eks. på gelændere, møbler, cykler og andre produkter/steder, hvor man gerne vil undgå at rive sig, når man bevæger sig forbi.
Hos Bossard finder du topmøtrikker stål, rustfrit stål, messing og polyamid som standardvarer.
Svejsemøtrikker
Som navnet antyder, er svejsemøtrikker en form for møtrik, der svejses fast på et emne for at skabe et monteringspunkt. Dette kan f.eks. være i et rør, en kanal eller på en metalplade. Svejsemøtrikker anvendes ofte, når der ikke er tilstrækkeligt med materiale til at skabe et gevind, som i tynde plader.
Fordelen ved svejsemøtrikker er, at de ikke smelter og ikke mister formen under svejseprocessen, som en almindelig møtrik ofte ville.
Svejsemøtrikker fås i flere forskellige former og materialer – bl.a. runde, firkantede og sekskantede svejsemøtrikker i stål, rustfrit stål eller forkobret stål. En svejsemøtrik kan også have en flange, der svejses til en stålkomponent. Flangen muliggør en hurtigere montageproces, f.eks. i produktionslinjer.
Indslagsmøtrikker
Indslagsmøtrikker – også kaldet islagsmøtrikker eller en tee nut på engelsk– anvendes ofte i møbelindustrien, f.eks. som monteringspunkt for bordben med stålgevind.
Møtrikken placeres i et forboret monteringshul og bankes eller presses herefter helt i. Da indslagsmøtrikkens tænder skal presses ned i overfladen, kan den kun anvendes i forholdsvist bløde materialer, som træ eller komposit.
Indslagsmøtrikker fås som standardvare hos Bossard i stål og elforzinket stål og findes i kategorien Gevindindsatse.
Presmøtrikker
Presmøtrikker er møtrikker, der anvendes til elementer af tynde metalplader, der ellers ikke er tykke nok til at kunne skabe et gevind i. De monteres ved hjælp af en pressemaskine, og gevindet, der skabes, er både solidt og holdbart. Presmøtrikker anvendes især, når der er brug for et gevind i huse/kabinetter lavet af tyndplader til montage af yderligere komponenter.
Presmøtrikker monteres som sagt ved hjælp af en maskine, der presser møtrikken ind i et monteringshul, og i denne proces deformeres materialet omkring hullet, så presmøtrikken sidder fast. Presmøtrikkens ribbede eller fortandede kant forhindrer, at møtrikken roterer efter montagen.
Presmøtrikker fås som standardvare hos Bossard i aluminium, stål og rustfrit stål, og findes i kategorien Ipresningsteknik.
Forlængermøtrikker
Forlængermøtrikker er ekstra lange møtrikker, der anvendes til at forbinde to udvendige gevind, f.eks. to gevindstænger. Med en forlængermøtrik kan man altså forbinde to gevindstænger på 1 meter og få et element, der er 2 meter langt.
Forlængermøtrikker findes som sekskantede eller runde møtrikker, hvor den første er mere anvendt og praktisk, da man kan fastholde møtrikken med en svensknøgle, mens gevindstængerne skrues i.
Forlængermøtrikker fås som standardvare hos Bossard i stål og rustfrit stål.
Clipsmøtrikker
En clipsmøtrik - på engelsk en cage nut - er en firkantet møtrik i et hylster med en fjederklemme af stål. Hylsteret har to vinger, der presses sammen ved montage og slippes, når møtrikken er placeret.
Clipsmøtrikker bruges til at skabe et gevind i tynde metalplader og anvendes typisk i pladeindustrien, til pladebearbejdning, paneler og på monteringsskinner. Møtrikken monteres i et firkantet hul i metalpladen ved, som sagt, at klipse eller klikke den i.
Clipsmøtrikker er enkle at montere og nemme at udskifte ved behov. De fås hos Bossard i elforzinket stål.
Ringmøtrikker/øjemøtrikker
Ringmøtrikker - også kaldet øjemøtrikker – er, som navnet antyder, møtrikker med et øje. Alt efter møtrikkernes kvalitet kan de anvende til forbindelse på produkter som maskiner, motorer, kabinetter, gearkasser o.l. eller som løftemøtrikker til tungt gods.
Ringmøtrikker, der bruges som løftepunkt til f.eks. kraner og andre løfteredskaber er kritiske sikkerhedselementer, og de er derfor også standardiseret efter både ISO- og DIN-standarder. På møtrikken er der markeringer, der viser gevindstørrelse, ståltype, CE-mærke og andre informationer, der gør det muligt at fastslå anvendelsesmulighed samt producenten af møtrikken.
Hos Bossard finder du ringmøtrikker i stål og rustfrit stål i vores standardsortiment med gevindstørrelser fra M6 helt op til M64.
Messingmøtrikker
Det mest anvendte materiale til møtrikker er stål, men der kan være gode grunde til at vælge møtrikker af messing:
- Messing er en kobberlegering og et ikke-jernholdigt metal, og derfor er messingmøtrikker også meget korrosionsbestandige – de ruster ikke i samme grad som møtrikker af stål.
- Messingmøtrikker er rigtigt gode til elektriske forbindelse, da messing har en god elektrisk ledeevne.
- Messingmøtrikker er meget dekorative. Materialet har et meget ædelt, gulligt skær, der tager sig godt ud i mange designs og produkter.
Hos Bossard fører vi messingmøtrikker i mange størrelser og udformninger.
Hjælp til beregning af din boltesamling
Er den bolt og møtrik, du har valgt til din boltesamling, den optimale til formålet? Er du i tvivl, så kan det være en god idé at få lavet en bolteberegning allerede i designfasen. På den måde undgår du at få en boltesamling:
- Der ikke er stærk nok
- Der er overdimensioneret
- Der er for tung
- Der er for dyr
Vores ingeniører er eksperter i befæstelse og udfører bolteberegningen efter VDI 2230, som en internationalt anerkendt guideline til boltesamlinger. Der kan både være tid og penge at spare, når du vælger den optimale bolt helt fra start.
Hvem er vi?
Bossard Denmark A/S
Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.
Læs mere her