Bossard Exploration Lab과 함께 우리는 밝은 마음과 대담한 아이디어를 위한 공간을 창조하고 있습니다. 우리의 접근 방식은 현상 유지를 끊임없이 의문시하고 올바른 결론을 도출하는 것입니다.
2025년 7월 15일
Bossard Exploration Lab
보사드 그룹은 세계 최고의 대학 중 하나인 취리히 연방 공과대학의 가능성 연구소와 협력하여 연구, 기술 및 산업 실무를 연결하는 보사드 탐사 연구소를 운영하고 있습니다.

요약
- Bossard Group는 스마트 팩토리 기술의 미래를 형성하는 데 기여하고 있습니다.
- Bossard Exploration Lab에서 ETH Zurich 학생들과 함께 30개 이상의 프로젝트 아이디어가 개발되었으며, "Battery Retrofit" 프로젝트가 산업화 단계에 진입한 첫 번째 유망한 프로젝트입니다.
- 충전식 배터리는 Bossard의 SmartBin의 배터리 비용을 50% 이상 절감하고 전체 CO2 배출량을 16% 줄입니다.
ETH Zurich의 Feasibility Lab과의 파트너십
Bossard Group는 세계 최고의 대학 중 하나인 ETH Zurich의 Feasibility Lab과 협력하여 연구, 기술 및 산업 실무를 연결하는 다리 역할을 하는 Bossard Exploration Lab을 운영하고 있습니다.
2024년 10월부터 2025년 3월까지 전 세계 50명 이상의 Bossard 직원들이 Zug에 위치한 본사에 모여 30개 이상의 프로젝트 아이디어를 개발하고 Feasibility Lab의 많은 학생들의 지원을 받아 그 실현 가능성을 테스트했습니다. "Battery Retrofit"은 산업화 단계에 진입한 첫 번째 유망한 프로젝트였습니다. 이는 Bossard의 SmartBin 제품에서 효율적이고 지속 가능한 사용을 위한 충전식 배터리입니다.
“‘Battery Retrofit’은 ETH Zurich의 모든 참여자와 함께 SmartBin 기술의 미래를 형성하는 데 기여하는 좋은 예입니다.”라고 Bossard Group의 CEO인 Daniel Bossard는 말합니다. "Battery Retrofit"은 다른 산업 파트너와의 긴밀한 협력 하에 구현되고 있습니다. 다음 단계에서는 장기적인 측정이 이루어지고 충전 인프라에 대한 초기 연구가 수행될 예정입니다. 롤아웃은 2026년 초로 계획되어 있습니다.
Bossard 탐험 연구소 내부: 중요한 아이디어

새로운 기술이 비용 절감으로 이어지다
Bossard의 SmartBin은 B 및 C 부품의 자동 창고 관리를 위한 지능형 컨테이너로, 센서, 무선 모듈 및 마이크로컨트롤러를 포함하고 있습니다. 이들은 무선 및 유연한 사용을 가능하게 하는 배터리 작동 전원이 필요합니다. SmartBin 클라우드 시스템은 고객의 재고를 하루에 여러 번 기록하고 데이터를 무선으로 IIoT 클라우드로 전송하여 Bossard의 자체 솔루션인 ARIMS에서 추가 처리합니다. 이 효율성은 회사가 개발한 에너지 절약 전자 장치와 특수 펌웨어 덕분에 단일 배터리로 최대 5년 동안 작동할 수 있는 세계적 수준의 성과를 가능하게 합니다.
더 긴 수명을 가진 배터리
Bossard Exploration Lab의 일환으로, Bossard의 SmartBin의 현재 배터리가 5년간의 작동 후 폐기되어야 하기 때문에 면밀히 검토되었습니다. 미래의 전원 공급을 위해 리튬 인산철 배터리 기술(LiFePO4 충전식 배터리)이 특히 Bossard의 SmartBin 제품에 상당한 이점을 제공하기 때문에 유용한 것으로 입증되었습니다. 주요 장점은 더 긴 수명입니다. 배터리는 최대 3년 후에 충전되며 총 수명은 20년입니다.
“리튬 인산철 배터리는 Bossard SmartBin 제품에 이상적으로 적합합니다. 더 긴 수명 외에도 높은 안전성, 낮은 자가 방전 및 안정적인 성능을 제공합니다.”라고 Bossard Exploration Lab을 조정한 Urs Güttinger 최고 기술 책임자는 말합니다. 충전식 배터리는 Bossard의 SmartBin의 배터리 비용을 50% 이상 절감합니다.
지속 가능성은 기본 요소
Bossard에서는 지속 가능성이 단순한 약속이 아니라 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미치면서 장기적이고 지속 가능한 성장을 촉진하기 위한 우리의 사명의 필수적인 부분입니다. "전략 200"에서 정의된 기후 목표에 따라 Bossard는 2031년에 200주년을 기념할 예정이며, 이 시점까지 Scope 1 및 Scope 2 배출량을 50% 줄이고 2040년까지 순 배출 제로 목표를 달성할 계획입니다.
충전식 배터리는 배터리 폐기물을 줄여 지속 가능성 목표 달성에 중요한 기여를 합니다. CO2 배출량은 전체적으로 16% 감소할 것입니다.
전 세계적으로 100,000개 이상의 SmartBin 클라우드 유닛이 현재 영향을 받고 있으며, 이들의 빈 배터리는 LiFePO4 충전식 배터리로 교체되고 있습니다. 또한, LiFePO4 충전식 배터리는 코발트나 니켈과 같은 중요한 금속을 거의 포함하지 않아 환경 발자국을 개선합니다.
ETH Feasibility Lab
혁신적이고 획기적인 아이디어는 종종 불확실성을 동반합니다. 기업과 대학 모두 초기 단계에서 이러한 아이디어를 유연하고 효율적으로 처리하기 어려워합니다. 바로 이 점에서 ETH가 개발한 방법인 Feasibility Lab이 등장합니다. 프로젝트 기반 작업을 통해 위험한 혁신 접근 방식을 구조적으로 테스트하고 적합한 ETH 전문가를 참여시킵니다. 학생들은 발기인으로서 지식을 공유하고 기업과 협력하여 초기 개념에서 MVP로 아이디어를 발전시키며 실용적이고 창의적이며 미래 지향적인 방식으로 진행합니다.
Bossard 미디어 연락처:
Marleen Seilheimer
+41 41 749 69 71
marleen.seilheimer@bossard.com
ETH Feasibility Lab 미디어 연락처:
Kai von Petersdorff-Campen
kaiv@ethz.ch
ETH Zurich 소개
ETH Zurich는 과학 및 기술 대학으로 세계 최고의 대학 중 하나입니다. 1855년 설립된 이래로 뛰어난 교육, 최첨단 연구 및 선구적인 혁신을 상징해 왔습니다. 120개국 이상의 25,000명에 달하는 학생들과 500명 이상의 교수진 네트워크를 통해 ETH는 글로벌 도전에 대한 솔루션을 적극적으로 촉진합니다. 많은 획기적인 개발과 스핀오프가 여기에서 시작되어 스위스를 넘어 경제, 과학 및 사회에 영향을 미칩니다.