스마트 재고관리

BOM 피킹을 통한 다품종 소량생산 재고관리 문제해결

BOM Picking 솔루션은 다품종 소량생산 조립 라인의 BOM 키팅과정에서 발생하는 재고관리 문제를 해결합니다.

Bossard의 스마트팩토리 어셈블리 솔루션을 적용하여 디지털 작업지시서를 통한 생산성 향상을 실현한 모습

Bossard의 스마트팩토리 전문가 Mia Li & Frank Zhou

맞춤형 제조 트렌드 속 기존 생산 현장의 구조적 한계

의료기기, 정밀기기, 첨단 장비 산업 등 다품종 소량생산을 중심으로 하는 현대 제조업에서는 뚜렷한 운영상의 한계가 나타나고 있습니다. 시장에서는 고객 맞춤형 요구에 대응하고 주문 처리 속도를 높이기 위해 제품 포트폴리오의 확대와 빈번한 생산 전환을 요구하고 있습니다. 반면, 대부분의 제조 현장에서 여전히 사용되는 자재 공급 및 물류 운영 방식은 재고 예측과 대량 생산을 전제로 설계된 기존 시스템에 머물러 있습니다.

이처럼 생산 환경의 변화와 기존 자재 운영 방식 간의 불일치는 기존 물류 관리 모델의 구조적인 한계를 드러내고 있습니다. 특히 다품종 소량생산 환경에서 비효율적인 BOM 키팅 작업은 생산성과 정시 납품률을 저하시키는 주요 원인으로 작용하고 있습니다.

생산 현장에서 발생하는 주요 운영 문제와 구조적 원인

이러한 문제의 근본 원인은 작업자의 경험과 숙련도에 의존하는 기존의 라인사이드(Line-side) 자재 보충 방식에 있습니다.

기존 방식은 복잡하고 유연한 생산 환경에 효과적으로 대응하지 못하며, 그 결과 정보 흐름과 자재 흐름 전반에서 병목 현상이 발생합니다. 또한 데이터의 정확성과 가시성이 떨어져 생산 계획과 자재 공급이 원활하게 연계되지 못하고, 이는 생산 효율 저하로 이어집니다.

재고관리의 대표적인 문제 1

조립 체계 전환에 따른 생산성 저하

새로운 제품 라인으로 전환할 때마다 상당한 시간과 인력이 소요됩니다. 재고관리 담당자는 라인사이드 슈퍼마켓(Line-side Supermarket)에 적재된 기존 자재를 정리하고 새로운 부품을 준비하기 위해 종이 체크리스트를 일일이 대조하며 작업해야 합니다. 이 과정에서 ERP와 MES 작업지시서에 포함된 부품 번호, 배치 코드, 필요 수량 등의 핵심 정보는 대부분 출력된 문서를 통해 전달되며, 여러 단계를 거쳐 수작업으로 확인 및 해석된 후에야 창고 담당자에게 전달됩니다. 이처럼 분절된 정보 전달 방식은 데이터 불일치와 자재 공급 지연을 초래하며, 생산 전환 시간을 더욱 증가시키는 원인이 됩니다.

결과적으로 생산 일정에 신속하게 대응하기 어려워지고, 생산 현장의 운영 효율과 생산성이 저하됩니다.

재고관리의 대표적인 문제 2

비체계적인 피킹 작업과 수작업 의존으로 인한 비효율

수백 개의 SKU가 동시에 운영되는 환경에서는 밀크런(Milk Run) 작업자가 자재 보관 위치를 찾고, 부품 사양을 확인하며, 필요한 피킹 수량까지 동시에 검증해야 합니다. 운영되는 SKU 수가 작업자의 단기 기억으로 관리할 수 있는 수준을 넘어서는 순간, 피킹 오류율은 급격히 증가합니다. 이는 기존 자재 운영 방식이 작업자의 경험과 숙련도에 지나치게 의존하고 있음을 보여주는 대표적인 사례입니다. 그 결과 신규 작업자의 교육 기간이 길어지고, 작업 효율 역시 일정 수준 이상 향상되기 어려운 구조적인 한계를 갖게 됩니다.

재고관리의 대표적인 문제 3

혼잡한 생산 현장과 불완전한 키팅 작업으로 인한 생산 차질

생산 중 부품 부족을 방지하기 위해 필요한 자재보다 많은 물량을 라인에 미리 공급하는 경우가 많습니다. 하지만 이러한 방식은 라인사이드 작업 공간을 불필요하게 차지하고, 작업자가 필요한 부품을 찾는 시간까지 늘려 생산 효율을 떨어뜨립니다.

더 큰 문제는 중량 기반 Bin 보충 방식과 같은 기존의 라인사이드 재고 관리 방식입니다. 이 방식은 개별 부품의 재고를 유지하는 데는 효과적이지만, 하나의 생산 작업에 필요한 모든 부품이 제때 준비되었는지는 확인하지 못합니다. 결국 대부분의 부품이 충분히 준비되어 있더라도 단 하나의 핵심 부품만 부족해도 생산은 즉시 중단될 수 있습니다. 이는 자재 공급이 실제 생산 일정과 연계되지 않은 기존 재고 운영 방식의 한계를 보여주는 사례이며, 푸시(Push) 기반 재고 보충 시스템이 가진 구조적인 문제를 그대로 드러냅니다.

솔루션: 작업지시서(Work Order)기반 키팅 전략을 통한 자재 흐름 최적화

다품종 소량생산 조립 환경에서 자재 공급을 더욱 효율적으로 운영하기 위해, Bossard는 다양한 현장 경험을 바탕으로 검증된 자재 최적화 프레임워크를 구축했습니다.

Bossard의 접근 방식은 기존의 재고 중심 소비 보충 방식에서 벗어나, 작업지시서 중심의 완전 키트(Full-set) 자재 공급 방식으로 전환하는 것입니다. 이를 통해 단순한 자재 재고 관리에서 생산에 필요한 자재를 완전하게 준비·공급하는 통합 키팅 운영 체계로의 전환을 실현합니다. 이러한 변화는 단순히 새로운 기술을 도입하는 수준을 넘어, 생산 계획부터 자재 공급까지 이어지는 전체 생산 물류 프로세스를 근본적으로 혁신하는 전략적 전환을 의미합니다.

작업 지시와 프로토콜의 디지털화, 스마트팩토리 어셈블리

워크플로우 재설계: 분산형 라인사이드 재고에서 중앙 집중형 키팅 공급 체계로의 전환

첫 번째 핵심 변화는 자재 물류 운영 체계의 재설계입니다.

체결 부품(Fasteners)과 표준 부품(Standard Parts) 등 다양한 C-Parts를 포함한 일반 자재를 생산 라인에서 분리하여 중앙 집중형 키팅 구역에서 관리합니다. 이후 현재 생산 중인 작업지시서에 맞춰 사전에 키팅이 완료된 자재만 생산 현장에 공급합니다.

이러한 운영 방식은 생산 라인의 공간 부족과 작업 비효율을 효과적으로 개선하고, 생산 공간 활용도를 높이는 동시에 작업자가 자재를 찾거나 이동하는 데 소비하는 비부가가치 작업 시간을 크게 줄여줍니다. 또한 자재 공급 방식 역시 기존의 소비량 기반 재고 보충에서 MES 작업지시서를 기반으로 실시간 수요에 따라 자재를 공급하는 수요 중심 운영 방식으로 전환됩니다.

Pick-to-Light를 통한 스마트팩토리 어셈블리 시스템

프로세스 최적화: 작업지시서 기반 Pick-to-Light 시스템 운영

Pick-to-Light 시스템은 중앙 집중형 키팅 구역의 핵심 운영 도구로 활용되며, 모든 피킹 작업을 표준화합니다. MES의 생산 일정 데이터를 기반으로 생산 계획 수립부터 현장 작업 수행, 운영 데이터의 피드백까지 전 과정을 하나의 폐쇄형(Closed-loop) 운영 체계로 통합하여 관리합니다.

프로세스 개요

MES에서 생산 일정이 등록되면 작업지시서(Work Order)가 생성되고, 이를 기반으로 지정된 자재 보관 위치에 Pick-to-Light 작업 지시가 자동으로 표시됩니다. 작업자는 표시된 안내에 따라 필요한 자재를 피킹한 후 생산 라인으로 공급하며, 작업 완료 정보는 다시 MES로 자동 전송됩니다. 이렇게 수집된 작업 데이터는 MES에 저장되어 이력 관리와 운영 분석에 활용되며, 생산 계획부터 자재 피킹, 생산 라인 공급, 작업 실적 관리까지 하나의 통합 운영 프로세스를 구성합니다.

시스템의 핵심 기능 : 사람과 시스템의 협업을 최적화하는 3가지 요소

  1. 직관적인 작업 지시 : 작업자가 작업지시서(Work Order)의 바코드를 스캔하면 시스템이 BOM 정보를 자동으로 분석하여 필요한 자재를 식별합니다. 이후 해당 자재가 보관된 위치의 LED 표시등이 즉시 점등되어 작업자에게 정확한 피킹 위치를 안내합니다.
  2. 표준화된 작업으로 피킹 오류 최소화 : 시스템의 작업 안내와 부품 위치 안내 기능이 결합되어 모든 피킹 작업을 표준화된 프로세스로 수행할 수 있으며, 오피킹과 누락을 획기적으로 줄여 작업 정확도를 향상시킵니다.
  3. 실시간 데이터 추적 및 이력 관리 : 모든 BOM 피킹 작업은 시스템에 실시간으로 기록됩니다. 이를 통해 사용된 자재, 작업지시서, 작업자, 작업 시간 등 모든 작업 이력이 하나의 데이터로 연결되며, 자재의 전 생애주기 추적과 생산 이력 관리가 가능해집니다.
디지털 작업지시서 ELAM Solutions

시스템 통합: 디지털 데이터를 기반으로 자재 흐름을 연결하다

효율적인 자재 운영을 위해서는 Pick-to-Light 시스템과 ERP, MES, WMS 등 기업의 핵심 운영 시스템이 유기적으로 연동되어야 합니다. 생산 일정이 확정되면 시스템은 생산 계획을 기반으로 필요한 자재를 자동으로 분석하고, 키팅 작업자에게 정확한 피킹 작업을 지시합니다. 작업자는 안내에 따라 자재를 키팅한 후, 작업지시서(Work Order)에 필요한 모든 자재를 하나의 완전한 키트(Full Set) 형태로 생산 라인에 공급합니다.

이 과정에서 생산 계획부터 자재 피킹, 라인 공급, 작업 완료까지 모든 정보가 디지털 데이터로 연결되며, 자재 공급과 실제 생산 진행 상황이 실시간으로 동기화됩니다. 그 결과 생산 일정에 맞춰 필요한 자재를 적시에 공급할 수 있으며, 생산 효율은 물론 운영의 안정성과 추적성까지 함께 향상됩니다.

Flash 기능을 통해 재고 위치를 알려주는 Pick-to-light 기능

데이터 기반의 스마트 물류 시스템은 효율적인 스마트팩토리를 구축하기 위한 핵심 기반입니다. 이를 바탕으로 SmartLabel Cloud 솔루션은 자재 운영 현황을 실시간으로 시각화한 대시보드를 제공하며, Pick-to-Light는 높은 정확도의 오류 없는 키팅 피킹 작업을 지원합니다.

이러한 모든 솔루션은 ELAM Solutions 플랫폼과 유기적으로 연동되어 생산 계획부터 현장 작업 실행까지 전 과정의 데이터를 통합 관리하고, 완전한 추적성을 제공합니다.

강력한 산업용 IoT 기술과 검증된 시스템 통합 기술을 기반으로, Bossard의 스마트 재고관리 솔루션은 ERP, MES, WMS 및 피킹 시스템과 원활하게 연동되어 안정적이고 정확하며 효율적인 데이터 흐름을 구현합니다.

Bossard Smart Factory

도입 효과: 정확하고 효율적이며 유연한 자재 공급 체계 구축

작업지시서(Work Order) 기반 Pick-to-Light 시스템과 중앙 집중형 키팅 관리 체계를 도입한 기업은 자재 공급 전반의 운영 성과를 크게 향상시킬 수 있습니다.

  • 생산성 향상 및 공간 활용 최적화 : 표준 피킹 작업 시간은 30~50% 단축되며, 생산 현장의 공간 활용도 또한 크게 향상됩니다. 작업지시서에 필요한 자재를 사전에 완전한 키트 형태로 준비함으로써 부품 부족으로 인한 생산 중단을 최소화하고, 생산 전환(Changeover) 시간도 효과적으로 단축할 수 있습니다.
  • 작업 정확도 및 제품 품질 향상 : 기존 1~3% 수준이던 피킹 오류율을 0.1% 이하로 낮출 수 있으며, 자재 공급 정확도는 100%에 가까운 수준까지 향상됩니다. 이를 통해 생산 공정 전반의 자재 신뢰성을 확보하고, 고품질 제조를 위한 안정적인 기반을 구축할 수 있습니다.
  • 생산 유연성 및 운영 탄력성 증가 : 숙련된 밀크런(Milk Run) 작업자에 대한 의존도를 크게 낮출 수 있습니다. 신규 작업자도 표준화된 교육만으로 BOM 피킹 작업을 빠르게 수행할 수 있어, 주문 변동이나 잦은 제품 변경에도 유연하게 대응할 수 있습니다. 결과적으로 생산 운영은 개인의 경험과 숙련도에 의존하는 방식에서 벗어나, 표준화된 시스템과 프로세스를 기반으로 안정적으로 운영됩니다.

결론

제품 다양화와 다품종 소량생산이 보편화된 제조 환경에서는 빠른 대응 능력과 안정적인 납품 역량이 기업 경쟁력을 결정하는 핵심 요소입니다. 표준화된 키팅 운영 방식과 작업지시서 기반 Pick-to-Light 시스템의 결합은 이러한 제조 환경에서 발생하는 다양한 자재 운영 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 실용적인 솔루션입니다.

이 솔루션은 자재 관리의 중심을 정적인 재고 관리에서 실시간 생산 수요 중심의 운영 방식으로 전환합니다. 실시간 데이터를 기반으로 자재 흐름을 제어함으로써, 필요한 자재를 필요한 수량만큼, 필요한 작업 위치에, 필요한 시점에 정확하게 공급할 수 있습니다. 이는 단순한 물류 운영의 개선을 넘어 린(Lean) 생산, 유연 생산, 디지털 제조, 스마트 제조를 실현하기 위한 핵심 기반이 됩니다.

또한 기업은 특정 숙련 작업자에게 의존하지 않고도 지속 가능한 생산 운영 체계와 안정적인 공급 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

스마트팩토리 AI 제조 플랫폼 : ELAM 솔루션

ELAM은 자동화 체결 조립 소프트웨어로 모든 조립 공정 및 작업지시서를 디지털화하여 생성 및 수정이 간편해지고, 전체 조립공정에 일괄 배포가 가능하여 공정 내 오류를 최소화할 수 있는 솔루션입니다.

작업 지시와 프로토콜의 디지털화, 스마트팩토리 어셈블리

ELAM 문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항