부식이 발생하는 원인

YouTube 쿠키 동의하기
이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.
산업 인사이트
고습도, 비료, 화학물질 등 혹독한 농업 환경에서는 부식이 제품의 성능과 수명을 크게 단축시킬 수 있습니다. 그렇다면 부식은 왜 발생하며, 어떻게 예방할 수 있을까요?

농업 제조에서 내구성과 긴 수명은 선택이 아닌 필수 요소입니다. 농업 기계와 부품은 고습도 환경은 물론, 화학물질, 비료, 기계 배기가스 등 다양한 외부 환경에 지속적으로 노출되는 가혹한 조건에서도 안정적으로 작동해야 합니다. 그러나 이러한 환경은 시간이 지남에 따라 부식(Corrosion)을 발생시키며, 이는 농업 제조 분야에서 가장 흔하면서도 큰 비용을 초래하는 문제 중 하나입니다.
부식은 단순히 제품의 외관을 손상시키는 데 그치지 않습니다. 제품의 성능과 안전성을 저하시킬 뿐만 아니라 유지보수 비용을 증가시키고, 고객 만족도에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 부식이 발생하는 원인과 이를 효과적으로 예방하는 방법을 이해하는 것은 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 제품을 개발하는 데 중요한 요소입니다.

YouTube 쿠키 동의하기
이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.
부식(Corrosion)은 빗물, 습기, 배기가스, 화학물질 에어로졸과 같은 환경적 요인이 금속 부품과 체결 부품에 접촉하면서 발생합니다. 이러한 물질은 금속 표면에서 전기화학적 반응을 일으켜 시간이 지남에 따라 금속을 점차 손상시키며, 결국 부품의 강도를 약화시키고 기계적 고장으로 이어질 수 있습니다.
농업 환경에서 부식을 유발하는 대표적인 요인은 다음과 같습니다.
이러한 환경에 반복적으로 노출되면, 보호 처리가 되지 않았거나 내식성이 충분하지 않은 부품은 작은 노출만으로도 시간이 지남에 따라 부식이 진행될 수 있습니다.
부식은 대부분 눈에 띄지 않는 곳에서 서서히 진행되기 때문에, 육안 검사만으로는 제품의 내구성과 안전성을 정확하게 판단하기 어렵습니다. 따라서 Bossard는 공인 시험기관에서 정기적인 부식 시험을 수행할 것을 권장합니다.
부식 시험은 실제 사용 환경을 재현하여 제품의 내식성을 평가하며, 제조사는 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
사전에 부식 시험(염수 분무 시험)을 수행하면 실제 현장에 제품을 적용하기 전에 장기적인 내구성과 성능을 데이터 기반으로 검증할 수 있으며, 보다 신뢰성 높은 제품 개발이 가능합니다.

농업 환경에서 발생하는 부식을 효과적으로 예방하기 위해서는 적합한 소재와 표면처리를 선택하는 것이 무엇보다 중요합니다. Bossard는 제품이 사용되는 환경에 맞춰 우수한 내식성을 갖춘 소재와 체결 솔루션(Fasteners)을 제안하여, 다양한 부식 요인으로부터 제품을 보호할 수 있도록 지원합니다.
대표적인 내식성 솔루션은 다음과 같습니다.
이처럼 사용 환경에 적합한 소재와 표면처리를 적용하면 부품의 수명을 크게 연장할 수 있을 뿐만 아니라, 현장에서 발생하는 유지보수 비용과 설비 가동 중단도 효과적으로 줄일 수 있습니다.
농업 기계를 구매하는 고객은 농업 종사자뿐만 아니라 OEM과 유통업체까지 다양합니다. 이들이 가장 중요하게 생각하는 것은 오랜 기간 안정적으로 사용할 수 있는 제품의 신뢰성입니다. 따라서 제품 설계 단계부터 부식 방지 설계 방식을 적용하면 고객의 신뢰를 높이고, 유지보수 및 품질 대응 비용을 절감하는 동시에 제품의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있습니다.
Bossard는 체결 기술 전문성과 최첨단 시험 연구시설을 바탕으로 농업 제조업을 비롯한 다양한 산업 분야의 제조사를 지원하고 있습니다.
농업 기계는 단순히 작동하는 것을 넘어, 가혹한 환경에서도 오랜 기간 안정적인 성능을 유지할 수 있어야 합니다. 적합한 소재 선택, 환경 시험, 그리고 내식성이 우수한 체결 솔루션을 함께 적용하면 다양한 사용 환경에서도 일관된 성능과 높은 내구성을 확보할 수 있습니다. Bossard는 검증된 체결 기술과 품질 시험 역량을 바탕으로, 고객의 제품이 어떤 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 발휘할 수 있도록 함께합니다.
Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.