Expert Test Services

Medición de Fuerza de Precarga por Ultrasonido para Uniones Atornilladas Seguras

La fuerza de precarga correcta es clave para garantizar uniones atornilladas seguras a largo plazo. Medimos esta fuerza en el laboratorio o en tus instalaciones, asegurando la fiabilidad durante todo el ciclo de vida del componente.


Un ingeniero utiliza una sonda para la medición de precarga ultrasónica en una aplicación industrial.

¿Cuál es el propósito de la medición de la fuerza de precarga por ultrasonido?

Cuando se aprieta un perno, se genera una fuerza de precarga que depende en gran medida de la fricción en la rosca y debajo de la cabeza del perno o del área de apoyo de la tuerca, así como de las herramientas utilizadas en el montaje. Como resultado, las fuerzas de precarga generadas pueden variar considerablemente durante el proceso de ensamblaje. Al medir la fuerza de precarga mediante ultrasonido, podemos determinar con precisión la fuerza que realmente está presente cuando se instala el perno.

¿Cómo funciona la medición de la fuerza de precarga por ultrasonido?

Se utiliza un dispositivo especial de medición por ultrasonido para examinar los cambios en la longitud de un elemento de fijación. Esto implica enviar una señal acústica ultrasónica a través de un perno —por ejemplo, primero en su estado inicial sin carga, y luego midiendo cuánto tiempo tarda la señal en recorrer el perno de ida y vuelta. Este "tiempo de referencia" se puede determinar individualmente para cada elemento de fijación y varía según el diseño y el material. Luego, el perno se aprieta y se repite la medición del tiempo de ejecución en el perno cargado. Dado que el perno se ha estirado dentro de su rango elástico debido al esfuerzo mecánico, el tiempo de tránsito de la señal ultrasónica aumenta en consecuencia.

Al comparar los diferentes tiempos —la diferencia de tiempo— obtenemos una medida extremadamente precisa de la fuerza de precarga. Este método de medición también es ventajoso porque no necesita realizarse en el laboratorio. También se puede realizar in situ (es decir, en pernos instalados). Los tiempos de referencia de los pernos utilizados deben ser conocidos y el instrumento de medición debe calibrarse adecuadamente para este propósito.

Medición de la fuerza de precarga por ultrasonido en el laboratorio de Bossard

Como expertos en tecnología de fijación y materiales, medimos la fuerza de precarga por ultrasonido en componentes originales en nuestros laboratorios para garantizar la seguridad de tus operaciones. Utilizamos instrumentos y métodos de medición de última generación para determinar la fuerza de precarga de las uniones atornilladas y, al hacerlo, ayudamos a garantizar que sus soluciones de fijación sean seguras y cumplan con todos los requisitos que encontrarán durante todo su ciclo de vida. .

Por qué es importante la fuerza de precarga en las uniones atornilladas

Consulta nuestros documentos técnicos relacionados para obtener más información sobre la fuerza de precarga en uniones atornilladas, a qué debe prestar atención para que sus uniones atornilladas no se aflojen y cómo calcular correctamente las uniones atornilladas:

Accede al Laboratorio de ensayos de Bossard

Como expertos en tecnología de fijación y materiales, realizamos una amplia variedad de ensayos en nuestros laboratorios técnicos para respaldar tus procesos y garantizar la calidad.


Dos hombres en un laboratorio de pruebas examinan una máquina de coser en un escritorio en un laboratorio industrial con estaciones de trabajo adicionales al fondo. Imagen clave para Expert Test Services.

Contáctanos para garantizar uniones seguras

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.