數位化

製造業的數位轉型:如何彌補最後一哩的差距

許多製造企業正投入數位化,但只有在生產現場與物料物流實現順暢整合時,才能真正發揮最大的效率提升。我們將以模組化、可量測且可擴展的方式,說明如何實現。

兩名男子在螢幕上指向顯示的ELAM Solutions

數位化在製造業中的關鍵落點

企業資源規劃(ERP)、製造執行系統(MES)與產品生命週期管理(PLM)等數位系統,構成了生產規劃與主數據的核心。然而,在日常營運中仍常存在落差,例如:紙本作業指示、手動資料輸入、缺乏可追溯性或物料供應不穩定。這正是錯誤、等待時間與重工產生的原因。透過將這些流程數位化並導入智慧物流,才能將潛力真正落實於生產現場。

ERP、MES 和 PLM 的功能與限制

為了更了解製造業的數位轉型,有必要簡要檢視當前幾乎所有生產設施所使用的關鍵 IT 系統。雖然這些名詞廣為人知,但實際角色與限制並不清晰。

ERP:企業資源規劃

ERP 系統負責管理核心企業流程,包括:

  • 客戶訂單
  • 物料需求
  • 供應商
  • 庫存
  • 採購與資金流

簡而言之,ERP 系統用來決定應生產什麼,包含物料清單(BOM)、需求與庫存資訊。

MES:製造執行系統

MES 連結規劃與生產,負責控制並監控正在進行的生產訂單:

  • 哪些訂單正在執行?
  • 哪個工作站正在執行哪個製程步驟?
  • 目前有哪些進度或狀態更新?

MES 可顯示生產進度並記錄狀態更新,因此扮演生產現場(Shop Floor)的管理層角色。

PLM:產品生命週期管理

PLM 負責管理產品在整個生命週期中的所有資料,包括:

  • CAD 圖面
  • 物料清單(BOM)
  • 產品變型(Variants)
  • 工程變更(Engineering Changes)

PLM 定義產品應如何被建構,無論是技術層面或文件層面皆在其管理範疇內。

為何在 ERP、MES 與 PLM 之間仍存在落差

ERP、MES 與 PLM 提供規劃、資料與結構,但並不實際執行生產現場的作業流程。因此,在數位規劃層與實際執行之間存在落差,尤其是在人工組裝流程與物料物流方面。

在實務上代表:

  • 作業指示常已過時
  • 製程數據以人工方式記錄,易出錯且有時間延遲
  • 物料可用性多為估算,而非即時量測
  • 關鍵製程數據通常事後才記錄,導致執行當下缺乏可追溯性

此落差唯有透過直接應用於工作站與物流現場的系統才能彌補——也正是在價值創造的地方。這也正是連接數位作業指引與智慧物料物流的關鍵。

此執行落差只有透過能直接在工作現場與物流環節運作、積極參與的系統,才能加以彌補——也就是價值真正產生的地方。

Execution Gap

從規劃到生產現場

工業 4.0 的核心不僅在於將作業指示或數據數位化,而是將業務流程從規劃到現場執行進行端到端的連結與數位化。

四個關鍵技術要素:

  1. 連接工作站、工具和物料流
  2. 即時數據蒐集,取代延遲的人工記錄
  3. 數位、靈活的工作指令用於手動組裝流程
  4. 依實際消耗自動補料的物料供應系統
Stahlwille digital smart tool

這是透過物聯網(IoT)、智慧工具(例如 Bossard SmartTools 或數位扭力扳手)、智慧物料容器(例如 Bossard SmartTower、SmartBin Cloud 或 SmartLabel Cloud)、人工智慧技術,以及掃描器、感測器與秤重設備。

這些解決方案配備感測器並透過雲端連接,可擷取扭矩、取料數量、位置、鎖付時間、溫度或填充水位等資訊,並直接傳輸至數位系統。

其目標並非「增加更多 IT 系統」,而是建立穩定、標準化且具引導性的流程,使其在面對產品多樣化、小批量生產與高節拍需求時,仍能維持可重複性、透明性與可追溯性,並可無縫整合至既有的 ERP、MES 與 PLM 系統架構中。


使用ELAM Solutions工作指導的智慧工具引導的女性完成流程。

ELAM Solutions:組裝用數位作業指引軟體

其中一個代表性方案為 ELAM——一套用於數位作業指示與人工組裝作業輔助的軟體。ELAM Solutions 可直接支援現場作業人員,確保組裝流程以清楚、標準化且正確的方式執行,即使在產品變型高度多樣化的情況下也能保持一致性。

相較於紙本文件或靜態 PDF,此系統採用數位化組裝指示,逐步引導作業人員完成組裝流程。透過文字、圖片與影片清楚說明每個作業步驟,並可依產品變型、訂單或工作站進行個別化調整。

ELAM 與傳統數位指示的最大不同在於:此軟體可即時全程支援整個組裝流程,從開始到完成皆持續運作。

ELAM Solutions 流程圖編輯器的螢幕截圖

在實務上是如何運作的?

在產品開始組裝前,所有必要的作業步驟會先在 ELAM 的流程圖編輯器中進行集中定義。在此過程中,製程管理人員會設定作業順序、顯示內容、哪些步驟為必要項目,以及是否需要由作業人員手動確認。該直覺化的無程式碼(no-code)介面操作簡單,無需具備程式設計知識。

當後續開始執行組裝訂單時,作業人員會於工作站以個人帳號登入。ELAM 會記錄需組裝的產品與其變型,並顯示對應的數位組裝指示。

在作業過程中,ELAM 軟體會逐步引導作業人員完成流程。只有在前一個步驟完成後,下一個步驟才會顯示。這可確保不會遺漏或混淆任何組裝步驟——無論作業人員的經驗或熟練程度如何。


兩名男子坐在桌前,專注於顯示數據報告的電腦螢幕。

作業過程中的品質與紀錄

在提供作業指引的同時,ELAM 也會在組裝過程中直接擷取相關的生產與品質數據。這可透過鎖付工具、掃描器或其他連接設備來完成。例如正確扭矩、成功完成的鎖付操作或正確取用的零件等結果,皆會在無需額外人工輸入的情況下自動儲存。

對作業人員而言,流程仍然簡單:如同以往進行作業,但有清晰的數位化輔助。對企業而言,則可在後端建立完整的生產可追溯性:

  • 哪個作業步驟於何時完成
  • 在哪個工作站執行
  • 使用了哪些零件或工具
  • 以及該步驟是否正確完成

成果:即時透明化

所有蒐集的資訊可於生產儀表板中呈現。生產管理人員可快速掌握訂單狀態、延遲位置與可優化的流程。數據在作業過程中自動產生,無需額外記錄工作。

送料員穿過現代化倉庫設施,為車間補充料箱

智慧生產物流與即時電子看板(E-Kanban)

當 ELAM 負責組裝流程的數位化執行時,如 Last Mile Management 等軟體則專門處理生產物流的數位化——特別是針對 B 和 C 類零件。

Bossard 的 Last Mile Management 是一種用於數位控制生產中材料和消耗品的軟體解決方案。它確保組裝材料在正確的時間、正確的地點以正確的數量可用。

許多企業都面臨這樣的問題:物料明明在倉庫中,卻不在實際組裝現場。作業人員需要四處尋找零件、看板卡遺失,或庫存補充過晚。Last Mile Management 正是針對這些問題提供解決方案——直接於實際用料點進行管理。

日常生產應用實例

在導入軟體時,會設定料箱、儲位與使用點,並定義各部件的需求位置與使用量,作為數位物料管理的基礎。

於組裝過程中,作業人員仍如以往自指定料箱取用零件,流程幾乎未被改變,能專注於組裝任務。

差異在於後端運作:Last Mile Management 會自動偵測物料取用與消耗量,例如透過秤重設備或智慧標籤。

藍色塑膠容器內含螺絲,附有SmartLabel Cloud。

物料補貨自動進行 – 無需表單或口頭通知

一旦達到設定的最低庫存水位,系統即會自動觸發補貨。無需填寫表單、無需傳遞看板卡,也不需要由員工通知相關人員。

Last Mile Management 能掌握:

  • 哪個料箱需要補充哪些零件
  • 所需的物料數量
  • 應配送至何處

補貨會依據實際消耗自動啟動,而非依賴估算或固定週期。

透明化取代不準確的估算

同時,Last Mile Management 持續收集物料消耗數據,讓管理者即時掌握:

  • 哪些零件使用頻率高
  • 哪些位置出現庫存堆積
  • 哪裡可能產生瓶頸
  • 哪些零件已不再使用

這些資訊幾乎即時呈現,使物料流優化更精準,無需額外盤點或使用 Excel。

一名男子正在將螺帽從一個料箱移到另一個料箱來補充 SmartLabel Cloud 料箱。

Last Mile Management 與組裝的結合

當 ELAM 逐步引導員工完成組裝流程時,Last Mile Management 確保所需材料隨時可用。兩個系統在日常運作中無縫協作:

  • ELAM 確保穩定、有引導的組裝流程
  • Last Mile Management 保證高效的材料供應至組裝線,不會中斷生產。

這創造了一個連續的、數位支援的生產工作流程——從工作指示到工作站的材料供應。隨著產品多樣性增加、批量減小以及時間壓力增大,這很快就成為成功的關鍵因素。

數位作業指引與智慧物流的整合效益

ELAM 負責數位化組裝流程,而 Last Mile Management 確保物料供應,兩者共同彌補規劃與執行間的落差,並確保製程可追溯。

系統分工如下:

  • PLM 提供產品資料(如圖面與 BOM)
  • ERP 與 MES 負責訂單、數量與時程規劃
  • ELAM 在工作站執行規劃、引導作業並即時記錄
  • Last Mile Management 則確保物料依實際消耗即時補給

關鍵優勢:所有相關人員皆使用同一份即時資料,組裝進度、品質數據與物料消耗全面透明並相互連結,形成完整數位循環。

四大關鍵領域的可量化成果

結果 1

庫存

和物料可用性

結果 1

透過於使用點進行即時看板(Kanban)與消耗追蹤,在提升物料可用性的同時有效降低庫存量。

結果 2

生產力

和週期時間穩定性

結果 2

透過減少尋料時間、自動化數據擷取及清晰的作業指示,可穩定生產週期,即使在高變型產品生產的情況下亦然。

結果 3

品質

和合規性

結果 3

透過引導式步驟、檢查節點與自動化文件記錄,可降低錯誤率並減少稽核作業負擔。

結果 4

透明度

和可追溯性

結果 4

批次/序列資料、工具數值與作業時間,皆可數位化串聯並進行分析。

快速導入指南:實務導入步驟

  1. 步驟一 – 選擇優先應用場景: 挑選 2–3 條產線或工作站,優先處理重工率高或物料瓶頸明顯的環節。
  2. 步驟二 – ELAM 概念驗證: 導入數位作業指示、工具連接、自動品質數據擷取並與 ERP/MES 連動。
  3. 步驟三 – 導入 Last Mile Management: 確保物料在正確時間、數量與位置供應,避免停線並優化流程,同時支援即時庫存追蹤、數位化看板(Kanban)與自動補料。
  4. 步驟四 – 擴展與整合: 成功驗證後逐步擴展至其他產線,建立 KPI 並整合更多站點,無需替換既有系統。

結論:數位作業指引與智慧物料物流

ELAM 與 Last Mile Management 並非取代既有系統,而是補強 ERP、MES 與 PLM 的不足,直接應用於生產現場。數位化可採模組化方式導入,逐步擴展並靈活擴大,最終實現日常生產效率顯著提升並有效降低複雜度。

您準備好迎接製造業的未來了嗎?

您的組織同樣可以在組裝流程中獲得這些效益。Bossard 團隊將在每個導入階段為您提供專業指導,並在您需要時隨時提供完善的客戶支援服務。

生產設施的視圖,包含SFL架和工作單元

在此發送訊息

請完整填寫表單。*欄位為必填。

FAQ - 製造業數位轉型

數位作業指引與智慧生產物流解決方案可以取代我的 ERP/MES/PLM 嗎?

不行。這些解決方案是用來補強您在生產現場的系統架構,並彌補組裝執行與物料流之間的落差;而主數據與訂單資料仍由 ERP/MES/PLM 系統提供。

我可以分別導入這些解決方案嗎?

可以,數位作業指示與智慧生產物流可彼此獨立導入。許多企業會先以 ELAM 著手數位化組裝流程,或先導入 Last Mile Management 以穩定物料供應。兩者結合使用時可發揮最大效益,但其設計採模組化,也可單獨運作。

導入數位作業指引的複雜度如何?

導入採模組化方式進行。您可從單一產線或工作站開始,整合既有設備與工具,並迅速取得可量化的成果,之後再依需求彈性擴展。

我需要更換現有的 IT 基礎架構嗎?

不需要。像 ELAM 與 Last Mile Management 這類解決方案是用來補強您現有的 ERP、MES 與 PLM 系統。它們專門彌補傳統系統的不足——直接應用於生產現場與物料物流環節。既有的 IT 架構可持續使用,並可按步驟逐步擴展。