Come risolverlo…
…in un ambiente di produzione più piccolo:

Gestite un'azienda di piccole dimensioni con solo poche postazioni di assemblaggio. Il flusso dei materiali è relativamente semplice, ma anche piccole inefficienze nel rifornimento o nella disponibilità degli imballaggi possono influire sulla continuità della produzione.
Attivazione del materiale nel punto d'uso
Con SmartLabel Cloud, le esigenze di materiale vengono attivate direttamente nel punto d'uso. Ad esempio, quando è necessario materiale di imballaggio, un ordine di rifornimento viene creato facilmente premendo un pulsante su SmartLabel Cloud. Il segnale attiva un messaggio e-mail al team del magazzino o un ordine digitale nel sistema di pianificazione della produzione, garantendo una reazione rapida e un semplice coordinamento interno.
…in un ambiente di produzione più ampio:

Gestite un impianto di produzione più grande con molte stazioni di assemblaggio distribuite su più piani o edifici. C'è una maggiore varietà di materiali e la logistica interna è significativamente più complessa a causa delle distanze, del volume e del numero di punti di contatto.
Con SmartLabel Cloud, la domanda di materiale è collegata digitalmente in tutto il sito produttivo. Il milk run riceve istruzioni digitali direttamente sul proprio dispositivo, consentendo processi di rifornimento scalabili, efficienti e trasparenti. Combinato con una configurazione a supermarket e l'opzionale SmartBin Cloud con funzionalità Pick-by-Light e Put-to-Light, il flusso di materiale interno tra il magazzino e i molteplici punti di consumo viene ottimizzato.