Los elementos de fijación autoinsertables se convierten en una parte integral de las piezas de trabajo al colocarlos en orificios de chapas y aplicar una fuerza de apriete. La chapa metálica que rodea a la cabeza se desplaza hasta una mordedura. Asimismo, un anillo dentado impide que el elemento de fijación gire después de haberse instalado. Los elementos de fijación de tipo brochado para uso en placas de circuito impreso se tallan en el material, creando un ajuste por interferencia.
Asimismo, proporcionan unos puntos de montaje resistentes y un rendimiento alto de extracción y par de apriete sin provocar daños o abombados en los paneles. La parte posterior de las chapas metálicas quedan alineadas. Estos elementos de fijación pueden instalarse en una gran variedad de materiales y proporcionan soluciones de fijación fiables para distintos sectores industriales, como el aeroespacial, automovilístico, electrónico, cajas y carcasas, ingeniería mecánica o medicina.
Algunos de los tipos principales de productos de la amplia cartera de productos son los siguientes:
- Tuercas autoinsertables
- Pernos prisioneros autoinsertables
- Separadores
- Pasadores
- Elementos de fijación de panel
- Elementos de fijación de ángulo recto
- Elementos de fijación Snap-Top
- SpotFast
Suministramos varios elementos de fijación autoinsertables de marca, entre los que se incluyen los siguientes:
Es posible que los productos que se mencionan aquí no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.