SmartBin Cloud le lleva al siguiente nivel. Se trata de un sistema "todo en uno" que combina nuestro acreditado sistema SmartBin con el más novedoso sistema SmartLabel y es pionero en cuanto a nuevas mejoras tecnológicas.
SmartBin Cloud
El sensor de peso se activa con el movimiento y, por lo tanto, actualiza toda la información sobre las existencias y los pedidos al instante en cada uso (recogida o reposición) para tener un nivel de existencias transparente y supervisado en tiempo real en cualquier momento. Cuando se alcanza un punto de reposición, el sistema inicia de forma autónoma un nuevo pedido. El control total y la fiabilidad están garantizados, ya que el estado del pedido y toda la información sobre el producto son visibles a cada momento en la pantalla de cada contenedor. SmartBin Cloud aprovecha la infraestructura existente a través de la más novedosa comunicación IIoT. Los datos en tiempo real son fácilmente accesibles a través de una conexión de nube industrial fiable y segura en cualquier momento y lugar de la fábrica.
 
Totalmente automatizado
Proceso de pedido automatizado (reconocimiento de la demanda, gestión de pedidos, entrega, reposición)
 
Sensor de peso activado por movimiento
Actualización de toda la información de las existencias y los pedidos al instante en cada uso (recogida o reposición)
 
Visibilidad
El estado del pedido y toda la información del producto son visibles a cada momento en la pantalla
 
Industrial cloud connection (IIoT)
No se necesita ninguna infraestructura adicional en la fabrica para la comunicación en la nube.
 
ARIMS
Acceso al panel de control de operaciones en cualquier momento y lugar de la fábrica
 
LED
Permite otras mejoras tecnológicas como el Pick-to-light
Cómo funciona
 
 
- SmartBin Cloud se integrará en la disposición del punto de uso existente sin necesidad de infraestructura adicional. Los sensores de vibración se activan con el movimiento y miden el nivel de existencias en tiempo real. Los datos se envían a través de la comunicación IIoT (Cloud) a Bossard.
 
 
- Cuando se alcanza el punto de reposición, se activan automáticamente los pedidos de re-aprovisionamiento. El estado del pedido y la fecha de entrega aparecen entonces al instante en la etiqueta.
- Bossard consolida los artículos pedidos en un solo envío que hace llegar al cliente.
- Dependiendo del acuerdo predefinido, entregamos el material en el almacén o directamente en el punto de uso.
- SmartBin Cloud reconoce automáticamente las reposiciones de los contenedores y se asegura de que el material se recarga en el lugar correcto.

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud es una solución inteligente de etiqueta modular que puede fijarse en cualquier lugar. Toda la información relevante del producto, así como el estado del pedido en tiempo real y la fecha de entrega, son visibles de en un momento en la pantalla a través de la más novedosa comunicación IIoT.
Más información sobre SmartLabel Cloud