亮灯挑选
快速定位物料提高拣货或补货效率

Pick to Light亮灯拣选系统

在工厂内部物流系统中,快速流畅的拣选流程对生产至关重要。Bossard柏中的Pick to Light亮灯拣选系统通过LED灯引导物料员快速准确地找到物料盒库位,帮助客户减少寻料和补货时间,提高拣选、分拣或补货效率。

凭借集成Pick to Light亮灯拣选系统的SmartBin Cloud云智能料盒SmartLabel Cloud云智能电子标签,Bossard柏中可以进一步提高工厂内部物料分拣和物流效率。这种“摘果式”灯光拣选系统安装在仓库和工作站工位,可以快速准确地引导物料员找到物料。Pick to Light亮灯拣选系统还可以与“最后一公里”管理方案相结合,更加及时高效地将B、C类物料从中央物料存储区配送到生产工位。

与“最后一公里”结合实现亮灯拣货和亮灯补货 

Pick to Light亮灯拣选系统还可以与Bossard柏中成熟的“最后一公里”工厂内部物流管理方案相结合,不仅可以利用数字化拣货和补货清单为循环取货模式提供支持,还可以实现亮灯拣货和亮灯补货,从而更加及时高效地将B、C类物料从中央物料存储区配送到生产工位。

 
 

亮灯拣货

 

Pick to Light亮灯拣货 - Bossard柏中对于循环取货,“最后一公里管理”在 ARIMS 移动应用程序中自动生成一份数字化拣货清单。开始取货时,ARIMS应用程序会自动显示要拣选的物料,并激活Pick to Light亮灯拣选功能,引导您找到物料位置。

LED灯以合理的拣选顺序亮灯,指引拣选相应的物料,一旦完成拣选,下一个LED等就会亮起,确保无差错和快速的拣货作业。

 

 

 

亮灯补货

 

Pick to Light亮灯补货 - Bossard柏中拣货完成后,物料需要被配送到工位。此时,需要被填充的料盒会在ARIMS应用程序中显示,并激活Pick to Light亮灯补货系统。LED灯指引物料员快速准确地找到需要补货的料盒,大幅增加补货效率,节省补货时间。

 

 

 

 

 

了解更多关于“最后一公里管理”的内容

自带亮灯拣选的智能物流系统 

Pick to Light亮灯拣选功能是SmartBin Cloud云智能料盒和SmartLabel Cloud云智能标签系统的重要组成部分。智能模块化设计的SmartLabel Cloud能够被安装于生产线的任何地方,无论是仓库还是工作站 直接在工位中,这两款系统通过工业互联网连接到柏中的ARIMS系统,优化B、C类物料的内部运转流程,让您的生产流程更加精益和智能化。

 

 

Pick to Light亮灯拣选的优势  

 

Pick to Light亮灯拣选系统具有LED灯-Bossard柏中

LED信号灯 

LED信号灯能够实现亮灯拣选/灯光拣选功能 

Pick to Light亮灯拣选系统可以提高拣货补货和分拣效率-Bossard柏中

高效的拣货流程 

快速流畅的拣货和补货流程 

可以在手机等移动设备上查看Pick to Light亮灯拣选的实时状态-Bossard柏中

手机应用 

无纸化拣选方案 

Pick to Light亮灯拣选系统可以大幅减少搜索物料的时间-Bossard柏中


缩短搜索物料的时间

快速有效地引导操作工找到物料 

Pick to Light亮灯拣选系统可以实现防错-Bossard柏中

不会取错

避免取错物料

    


产品单页