Wichtig! Die richtige Anwendung der im Katalog aufgeführten Produkte verlangt Fachkenntnis. Insbesondere wird die Kenntnis der (oder die Vertrautheit im Umgang mit den) in diesem Katalog zitierten Normen (wie z. B. DIN / ISO) vorausgesetzt.
Anwendungshinweise
Trotz aller getroffenen Vorkehrungen bestehen Restgefahren. Einige dieser potentiellen, nicht offensichtlichen Gefahren werden nachfolgend erläutert (Auflistung nicht abschliessend).
Verbindungselemente ≥ 10.9 und einsatzgehärtet galvanisch verzinkt: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Verminderung der Gefahr von Wasserstoffversprödung (ISO 4042)
Bei galvanisch veredelten Verbindungselementen aus Stählen mit entsprechender Härte ≥ 360 HV, die unter Zugspannung stehen, besteht die Gefahr des Versagens durch Wasserstoffversprödung. Eine Wärmebehandlung (Tempern) der Teile, z. B. nach dem Säurebeizen oder nach der Metallbeschichtung senkt die Bruchgefahr. Eine vollständige Beseitigung der Wasserstoffversprödungsgefahr kann nicht garantiert werden. Wenn das Risiko einer Wasserstoffversprödung verringert werden muss, sollten andere Beschichtungsverfahren in Erwägung gezogen werden. Für sicherheitsbestimmende Teile sollten daher alternative Korrosionsschutz- oder Beschichtungsverfahren gewählt werden wie z. B. anorganische Zinkbeschichtung, mechanische Verzinkung oder ein Übergang auf rost- und säurebeständige Stähle.
Federelemente ≥ 360 HV galvanisch verzinkt: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Federelemente sind, wo fabrikationstechnisch möglich, auch mit anorganischer Beschichtung oder in mechanisch verzinkter Ausführung erhältlich. Wenn die Wahrscheinlichkeit von Wasserstoffversprödung verringert werden soll, sind diese Beschichtungsverfahren in Erwägung zu ziehen.
Verbindungselemente aus martensitischen Chrom-Stählen: Spannungsrisskorrosion möglich!
Richtiger Einsatz von martensitischen Chrom-Stählen
(z. B. 1.4110, 1.4116, 1.4122, modifizierte martensitische Werkstoffe, …) Martensitische Cr-Stähle unterscheiden sich von austenitischen Cr-Stählen durch höhere Härte- und Festigkeitswerte. Übliche Anwendungen sind Sicherungsringe, Scheiben, Bohrschrauben. Funktionsausfall infolge Spannungsrisskorrosion oder Sprödbruch durch Wasserstoffaufnahme kann die Folge sein. Bei sehr aggressiven Umgebungsbedingungen für diese Werkstoffe wie Seeklima, hohe Luftfeuchtigkeit, Einsatz von Waschmitteln, hohe Umgebungstemperatur und ätzende Gase usw. sind austenitische Stähle vorzuziehen. Darüber hinaus haben martensitische Stähle eine niedrigere Korrosionsbeständigkeit als die austenitischen Cr-Ni Stähle.
Richtige Handhabung, Transport und Umgang mit chemisch-technischen Produkten sowie batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Gefährliche Produkte verlangen spezielle Massnahmen, um den Personenschutz und Umweltschutz sicherzustellen. Bei der Anwendung chemisch-technischer Produkte muss die Berührung mit Augen, Haut bzw. Schleimhäuten vermieden werden. Daher sollten Schutzbrille und -handschuhe getragen sowie Augenduschen bereitgestellt werden. Die bei der Anwendung entstehenden Dämpfe sollten nicht über längere Zeit hinweg oder in hoher Konzentration eingeatmet werden. Für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes ist zu sorgen. Die angegebenen Mischungsverhältnisse müssen eingehalten werden. Entsprechende Kennzeichnungen auf dem Produkt und die entsprechende Dokumentation erleichtern den richtigen Umgang.
Die Sicherheitsdatenblätter der Produkthersteller beachten und dort angegebene Schutzmassnahmen unbedingt einhalten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.
Für Gefahrengut gilt: Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung beachten. Gebrauchte oder beschädigte Batterien einer offiziellen Sammelstelle übergeben.
Transporthinweise in EU/CH:
Die empfohlenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Strasse transportiert werden.
Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.
Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte Kennzeichnung und Anforderungen an Verpackung beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.
Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.
EU-Marktanforderung
Gemäss der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge und gemäss der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.
Bei unsachgemässer Entsorgung können Elektro-und Elektronikaltgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Vorsicht gefährlich
 Typische Eigenschaften
Typische Eigenschaften
Kann die Haut irritieren, Allergien oder Ekzeme auslösen, Schläfrigkeit verursachen. Kann nach einmaligem Kontakt Vergiftungen auslösen. Kann die Ozonschicht schädigen.
Massnahmen
Hautkontakt vermeiden. Nur die benötigte Menge verwenden. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.
Hochentzündlich
 Typische Eigenschaften
Typische Eigenschaften
Kann sich durch den Kontakt mit Flammen und Funken, durch Schläge, Reibung, Erhitzung, Luft- oder Wasserkontakt entzünden. Kann sich bei falscher Lagerung auch ohne Fremdeinwirkung selber entzünden.
Massnahmen 
Zündquellen vermeiden. Geeignete Löschmittel bereithalten. Auf die Lagertemperatur achten. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.
Brandfördernd
 Typische Eigenschaften
Typische Eigenschaften
Kann Brände verursachen oder beschleunigen. Setzt beim Brand Sauerstoff frei, lässt sich daher nur mit speziellen Mitteln löschen. Ein Ersticken der Flammen ist unmöglich.
Massnahmen
Immer entfernt von brennbaren Materialien aufbewahren. Geeignete Löschpräparate bereithalten. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.
Explosiv
 Typische Eigenschaften
Typische Eigenschaften
Kann explodieren durch Kontakt mit Flammen oder Funken, nach Schlägen, Reibung oder Erhitzung. Kann bei falscher Lagerung auch ohne Fremdeinwirkung zu Explosionen führen.
Massnahmen
Nur von Fachleuten oder ausgebildetem Personal anzuwenden. Bei Lagerung und Anwendung Umgebungswärme beachten. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.
Gas unter Druck
 Typische Eigenschaften
Typische Eigenschaften
Enthält komprimierte, verflüssigte oder gelöste Gase. Geruchslose oder unsichtbare Gase können unbemerkt entweichen. Behälter mit komprimierten Gasen können durch Hitze oder Verformung bersten.
Massnahmen
Vor Sonneneinstrahlung schützen, an gut belüftetem Ort aufbewahren (nicht im Keller!). Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.
Gewässergefährdend
 Typische Eigenschaften
Typische Eigenschaften
Kann Wasserorganismen wie Fische, Wasserinsekten und Wasserpflanzen in geringen Konzentrationen akut oder durch Langzeiteinwirkung schädigen.
Massnahmen 
Gefahren- und Sicherheitshinweise auf der Etikette beachten sowie Gebrauchsanweisung / Dosiervorschriften befolgen. Nicht mehr benötigte Produkte oder teilentleerte Gebinde der Verkaufsstelle zurückgeben oder als Sonderabfall entsorgen.
Ätzend
 Typische Eigenschaften
Typische Eigenschaften
Kann schwere Hautverätzungen und Augenschäden verursachen. Kann bestimmte Materialien auflösen (z. B. Textilien). Ist schädlich für Tiere, Pflanzen und organisches Material aller Art.
Massnahmen
Beim Umgang immer Handschuhe und Schutzbrille tragen. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.
Gesundheitsschädigend
 Typische Eigenschaften
Typische Eigenschaften
Kann bestimmte Organe schädigen. Kann zu sofortiger und langfristiger massiver Beeinträchtigung der Gesundheit führen, Krebs erzeugen, das Erbgut, die Fruchtbarkeit oder die Entwicklung schädigen. Kann bei Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Massnahmen
Niemals einnehmen, jeden unnötigen Kontakt vermeiden, langfristige Schädigungen bedenken. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.
Hochgiftig

Typische Eigenschaften
Kann schon in kleinen Mengen zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Massnahmen
Mit grösster Vorsicht anwenden. Geeignete Schutzkleidung wie Handschuhe und Maske verwenden. Die Gefährdung Unbeteiligter ausschliessen. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.
UL bestätigte Produkte
 
Weltweit anerkannte Qualitätsbescheinigung durch: 
Underwriters Laboratories Inc. 
Erklärung
Repräsentive Muster des Produktes wurden durch UL geprüft und dessen Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsanforderungen von UL bestätigt.
UL anerkannte Komponente
 
Weltweit anerkannte Qualitätsbescheinigung durch: 
Underwriters Laboratories Inc.
Erklärung 
Die von UL anerkannte Komponente darf in einem Produkt oder System verwendet werden, welches des UL-Listing-Prüfzeichen trägt.
Prüfzeichen VDE
 
Weltweit anerkannte Qualitätsbescheinigung durch:
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
Erklärung 
VDE vertritt die deutschen Interessen im Europäischen Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) und in der internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC).
Zertifizierungszeichen DNV GL
 
Weltweit anerkannte Qualitätsbescheinigung durch:
DNV GL, SE, Hamburg, Deutschland
Erklärung 
Das DNV-GL Type Approval ist ein Verfahren, das die Einhaltung der Regeln für Standardausführungen und / oder routinemässig hergestellte, identische Komponenten bestätigt. Produkte und Komponenten, die im DNV-GL Type Approval Register aufgeführt sind, werden bevorzugt in den Branchen Maritim, Öl, Gas und Energie verwendet.
Prüfzeichen DNV-GL
 Weltweit anerkannte Qualitätsbescheinigung durch:
Weltweit anerkannte Qualitätsbescheinigung durch:
DNV (Det Norske Veritas)
Erklärung
DNV ist die weltweit führende Klassifikationsgesellschaft der maritimen Industrie. Sie bietet weltweit anerkannte Prüf-, Zertifizierungs-und technische Beratungsdienste für die Energiewertschöpfungskette, einschließlich erneuerbarer Energien, Öl und Gas sowie Energiemanagement.
Prüfzeichen RINA

Weltweit anerkannte Qualitätsbescheinigung durch:
RINA (Registro Italiano Navale).
Erklärung
Das Registro Italiano Navale (RINA) ist eine Schiffklassifikationsgesellschaft und befasst sich hauptsächlich mit der technischen Überwachung und Klassifizierung von Schiffen. Weitere Geschäftsfelder sind technische Zertifizierungen und Risikomanagementin den Bereichen Verkehr und Infrastruktur
 
Anwendungsgebiet: 
Europäischen Union 
Das CE-Kennzeichen dient als Nachweis, dass ein Produkt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäss EU Recht erfüllt und die vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt worden sind. Vorliegende CE-Kennzeichnungen sind im Katalog nur ausgewiesen, wenn die Unterscheidung von Produkten sinnvoll ist. Das verbindliche CE-Zeichen ist auf der jeweiligen Produktverpackung oder auf dem Produkt selber angebracht.
 Die UKCA-Markierung ist die Konformitätskennzeichnung für Produkte, die in Großbritannien (England, Schottland und Wales) in Verkehr gebracht werden. Die UKCA-Regelung ist seit dem 1. Januar 2021 in Kraft. Ab diesem Datum können Produkt mit Einhaltung der  entsprechenden Anforderungen mit einer UKCA-Kennzeichnung   versehen werden.
Die UKCA-Markierung ist die Konformitätskennzeichnung für Produkte, die in Großbritannien (England, Schottland und Wales) in Verkehr gebracht werden. Die UKCA-Regelung ist seit dem 1. Januar 2021 in Kraft. Ab diesem Datum können Produkt mit Einhaltung der  entsprechenden Anforderungen mit einer UKCA-Kennzeichnung   versehen werden. 
Der Explosionsschutz ist ein Teilgebiet der Technik, welcher sich mit dem Schutz vor der Entstehung von Explosionen und deren Auswirkungen beschäftigt.

Die IEC-Zertifizierung stellt sicher, dass Produkte bestimmte Sicherheits-, Leistungs- und Qualitätsstandards erfüllen und somit für den bestimmungsgemässen Einsatz geeignet sind.
 
Zuständig:
Deutsches Institut für Bautechnik DIBT, Berlin

Bedienungsanleitung
Lesen Sie die Betriebsanleitung mit den Sicherheits- und Bedienhinweisen und den technischen Daten. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag oder Brand führen. Schwere Verletzungen und Umweltschäden können die Folge sein. Die zugehörige Betriebsanleitung mit CE-Konformitätserklärung ist Bestandteil der Produktlieferung.
 
Batterieentsorgung
Gebrauchte Batterien einer Sammelstelle übergeben. Die Batterieentsorgung unterliegt den jeweiligen nationalen Gesetzesvorgaben. Lithium-Batterien und Lithium-Ionen-Akkus sind Gefahrengut!
 Kennzeichnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
Kennzeichnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
Eine getrennte Sammlung von Elektro-und Elektronikgeräten ist nach EU-Richtlinie (WEEE) über Elektro-und Elektronik-Altgeräte gefordert. Das Produkt soll nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden, sondern muss zur Wiederverwendung und Verwertung an getrennte Sammelstellen gebracht werden.
 
Geeignet für Bahnanwendungen bezüglich Brandschutz in Schienenfahrzeugen und öffentlichen Einrichtungen. Produkte erfüllen Anforderungen nach EN 45545 an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten.
 
Anerkannt zur Verwendung ortsfester Wasserlöschanlagen ab M8
 
Nylon Qualität PA 6, geprüfter Dübelwerkstoff
 
Brandschutzprüfung
 
Montage mit manuellem Schlagen
Montage mit maschineller Schlag-Vorrichtung