Chi si preoccupa del sole? Noi lo facciamo!

Cliente e obiettivo

Griesser AG è un'azienda di Aadorf, Svizzera ed ha 1.250 dipendenti.

I sistemi Griesser di protezione solare, automatizzati e telecomandati, non solo aiutano a prevenire il surriscaldamento e l'abbagliamento, ma permettono anche di risparmiare energia. La giusta protezione solare automatica vi offre il massimo in termini di comfort e sicurezza.  

Per l'installazione dei sistemi elettrici di schermatura solare occorre utilizzare elementi di collegamento in plastica come le fascette. Il problema da affrontare in passato era quello di assicurarsi che le fascette non si infragilissero in seguito all'esposizione a un'intensa luce solare per un periodo di tempo prolungato.

Soluzione

Una fascetta resistente agli agenti atmosferici ha un'elevata resistenza e può essere utilizzata fino a 85 °C. Dal momento che Griesser è un fornitore di prodotti di alta qualità, la miglior soluzione è stata quella di utilizzare le fascette in poliammide 6.6. Con queste premesse è stata fatta una proposta per la fornitura di una campionatura di fascette.

Vantaggi per il cliente

Grazie alle nuove fascette si evitano gli interventi di manutenzione in garanzia, migliorando nel contempo la qualità.  Le veneziane possono essere installate in maniera più semplice e rapida. Questo a permesso a Griesser AG di ridurre i costi di processo.