스마트 제조혁신

제조업 디지털 전환을 위한 스마트팩토리 물류 혁신

한국보싸드는 제조업 디지털 전환(DX), 스마트 물류 자동화, 생산 공정 최적화 및 데이터 기반 운영 관리를 통해 제조 현장의 효율성과 생산성을 극대화합니다.

스마트 디지털 작업지시서 ELAM을 통해 디지털 전환을 구현한 모습

제조 현장에서 디지털화가 실제로 중요한 이유

ERP(전사적 자원 관리), MES(제조 실행 시스템), PLM(제품 수명주기 관리)과 같은 디지털 시스템은 생산 계획과 기준 정보의 근간을 형성합니다. 하지만 일상적인 운영 과정에서는 종이 기반의 작업 지시서, 수동 데이터 입력, 추적성 결여 또는 신뢰할 수 없는 자재 공급과 같이 구현상의 공백이 여전히 남아있는 경우가 많습니다. 바로 이러한 지점에서 오류, 대기 시간 및 재작업이 발생합니다. 이러한 프로세스를 디지털화하고 스마트 물류를 도입하는 것은 제조 현장(Shop Floor)에 이러한 잠재력을 실현해 줍니다.

ERP, MES, PLM의 역할은 무엇이며, 그 기능의 한계는 어디인가?

제조업의 디지털 전환을 더 잘 이해하기 위해서는 오늘날 거의 모든 생산 시설에서 사용되는 주요 IT 시스템을 간략히 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 많은 사람들이 이러한 용어에 익숙하지만, 이 시스템들이 정확히 어떤 역할을 하는지, 혹은 그 한계가 어디인지는 항상 명확하지 않습니다.

ERP : 전사적 자원 관리

ERP 시스템은 기업의 핵심 비즈니스 프로세스를 통합적으로 관리합니다.

  • 고객 주문
  • 자재 소요 계획
  • 공급업체 관리
  • 재고 관리
  • 구매 및 재무 흐름

즉, ERP 시스템은 생산에 필요한 BOM(자재명세서), 자재 요구사항, 재고 현황 등을 기반으로 “무엇을 생산해야 하는가”를 결정하는 핵심 운영 시스템입니다.

MES : 제조 실행 시스템

MES는 생산 계획과 실제 생산 현장을 연결하는 시스템입니다. 현재 진행 중인 생산 오더를 제어하고 실시간으로 모니터링합니다.

  • 어떤 생산 오더가 현재 활성화되어 있는가?
  • 어떤 작업 공정에서 어떤 생산 단계가 진행되고 있는가?
  • 현재 생산 상태는 어떠한가?

MES는 생산 진행 상황을 시각화하고 상태 데이터를 기록함으로써, 생산 현장의 운영 및 관리 계층 역할을 수행합니다.

PLM : 제품 수명주기 관리

PLM은 제품의 전체 수명주기에 걸쳐 모든 제품 데이터를 관리하는 시스템입니다.

  • CAD 도면
  • 자재 명세서(BOM)
  • 제품 개발 변경 사항
  • 엔지니어링 변경 사항

PLM은 제품이 어떤 방식으로 설계·제조되어야 하는지를 기술적 관점과 문서 관리 측면에서 정의하는 핵심 시스템입니다.

ERP, MES, PLM 도입에도 불구하고 공백이 남는 이유

ERP, MES, PLM과 같은 시스템은 계획, 데이터 및 구조를 제공합니다. 하지만 이러한 시스템들이 생산 현장(Shop Floor)의 프로세스를 직접 실행하는 것은 아닙니다. 디지털 계획 단계와 실제 실행 단계 사이에는 공백이 존재하며, 이는 특히 수동 조립 공정과 자재 물류 분야에서 두드러집니다.

실제로 이것은 무엇을 의미할까요?

  • 작업 지시서가 최신 상태로 유지되지 않는 경우가 많습니다.
  • 공정 데이터가 수동으로 기록됩니다. 이는 오류가 발생하기 쉽고 데이터 반영에 시차가 발생합니다.
  • 자재 가용성이 실시간으로 측정되지 않고 추정치로 관리됩니다.
  • 관련 공정 데이터가 사후에만 기록되므로, 실제 공정 실행 중에는 추적성(Traceability)을 확보할 수 없습니다.

이러한 공백은 가치가 창출되는 지점인 작업 현장과 물류 단계에 직접 도입되어 운영될 수 있는 시스템을 통해서만 메워질 수 있습니다. 바로 이 지점에서 디지털 작업지시서와 스마트 자재 물류를 연결하는 접점이 명확해집니다.

생산 현장과 물류가 실시간으로 연결될 때, 실행 과정의 비효율을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.

Execution Gap

계획에서 현장까지

인더스트리 4.0(Industry 4.0)의 실질적인 핵심은 단순히 작업 지시서나 데이터를 디지털화하는 것에 있지 않습니다. 그 본질은 계획 단계부터 생산 현장(Shop Floor)의 실제 작업 실행 단계에 이르기까지, 가능한 한 많은 비즈니스 프로세스를 엔드 투 엔드로 네트워크화하고 디지털화하는 데 있습니다.

여기에는 다음과 같은 네 가지 핵심 기술 구성 요소가 매우 중요합니다.

  1. 연결성: 작업대, 공구 및 자재 흐름의 상호 연결
  2. 실시간 데이터 수집: 시차가 발생하는 수동 기록을 대체하는 즉각적인 데이터 수집
  3. 디지털 및 유연한 작업 지시: 수동 조립 공정을 위한 유연한 디지털 작업 가이드 제공
  4. 자동화된 소모 기반 자재 공급: 실제 사용 지점(Point of Use)까지 이어지는 수요 기반의 자동 자재 공급
MANOSKOP® 766 DAPTIQ® – 네트워크 연동형 토크 렌치

이러한 기술 구현은 사물 인터넷(IoT), 스마트 툴(Bossard SmartTools 또는 디지털 토크 렌치 등), 스마트 재고관리 시스템(Bossard SmartTower, SmartBin Cloud 또는 SmartLabel Cloud 등), AI 기술을 비롯하여 스캐너, 센서, 저울과 같은 기술 및 도구들을 통해 가능해집니다.

이러한 솔루션들에는 센서가 장착되어 있으며 클라우드를 통해 연결됩니다. 이를 통해 체결 토크, 자재 반출 수량, 위치, 체결 시간, 온도 또는 적재량(재고 수준)과 같은 정보를 포착하고 디지털 시스템으로 직접 전송할 수 있습니다.

여기서 목표는 단순히 "더 많은 IT 시스템"을 구축하는 것이 아닙니다. 제품의 다양성, 소량 생산, 높은 사이클 요구 조건 속에서도 재현 가능하고 투명하며 추적이 가능한 안정적이고 표준화된 가이드 프로세스를 구축하는 것입니다. 또한, 이러한 프로세스를 기존의 ERP, MES 및 PLM 환경에 원활하게 통합하는 것을 지향합니다.

ELAM Solutions 작업 지침 가이드를 기반으로 스마트 툴을 활용해 작업을 수행하는 작업자

ELAM 솔루션: 디지털 혁신을 위한 스마트 디지털 작업지시서

대표적인 사례 중 하나인 ELAM은 수동 조립 공정에서 디지털 작업 지시 및 작업자 보조를 수행하는 소프트웨어 솔루션입니다. ELAM 솔루션은 작업 현장에서 직원을 직접 지원하며, 제품의 변형 모델이 매우 다양한 환경에서도 조립 프로세스가 이해하기 쉽고 표준화된 방식으로 정확하게 실행될 수 있도록 보장합니다.

종이 문서나 정적인 PDF 파일 대신, 여기서는 직원이 조립 과정을 단계별로 수행할 수 있도록 안내하는 디지털 작업지시서가 활용됩니다. 텍스트, 이미지, 비디오를 통해 각 작업 단계를 명확하고 이해하기 쉽게 설명하며, 이는 제품 변형, 주문 유형 또는 개별 작업대에 맞춰 개별적으로 최적화됩니다.

ELAM이 기존의 일반적인 디지털 지시서와 차별화되는 점은, 소프트웨어가 전체 조립 공정의 시작부터 끝까지 실시간으로 동행하며 가이드를 제공한다는 점입니다.

ELAM 스마트 디지털 작업지시서 Flow Chart (디지털 작업지시 화면)

실제 운영 방식은 어떻게 이루어지나요?

제품을 조립하기 전, 먼저 ELAM Flowchart Editor에서 필요한 작업 단계들을 중앙 집중식으로 정의합니다. 이 과정에서 공정 관리자는 작업 순서, 표시될 정보, 필수 수행 단계, 그리고 필요한 경우 작업자가 수동으로 확인해야 하는 단계 등을 지정합니다. 이해하기 쉬운 노코드(No-code) 사용자 인터페이스를 갖추고 있어 별도의 프로그래밍 지식은 필요하지 않습니다.

이후 조립 주문이 시작되면, 작업자는 자신의 인증 정보를 사용하여 작업대에서 로그인합니다. ELAM은 조립해야 할 제품과 변형 모델 정보를 저장하고 있으며, 이에 맞는 디지털 조립 지시서를 화면에 표시합니다.

작업이 진행됨에 따라 ELAM 소프트웨어는 작업자를 공정별로 단계별 안내합니다. 이전 단계가 완료되어야만 다음 단계가 나타나므로, 작업자의 숙련도나 경험에 상관없이 조립 단계를 누락하거나 순서가 뒤바뀌는 실수를 방지할 수 있습니다.

스마트 디지털 작업지시서 ELAM

작업 중 품질 관리 및 문서화

작업자 가이드와 병행하여, ELAM은 조립 과정 중 발생하는 주요 생산 및 품질 데이터를 실시간으로 수집합니다. 이는 체결 공구, 스캐너 또는 기타 연결된 장치를 통해 이루어집니다. 정확한 체결 토크 값, 나사 체결 완료 여부, 또는 올바른 부품의 반출 결과 등은 별도의 수동 입력 없이도 자동으로 저장됩니다.

작업자 입장에서는 명확한 디지털 지원을 받으면서 평소처럼 작업하면 되므로 공정은 단순하게 유지됩니다. 반면, 기업 입장에서는 백그라운드에서 다음과 같은 항목을 포함한 완벽한 생산 추적성(Traceability)을 확보할 수 있습니다.

  • 어떤 작업 단계가 언제 수행되었는지
  • 어느 작업대(Station)에서 진행되었는지
  • 어떤 부품이나 공구가 사용되었는지
  • 그리고 해당 작업이 올바르게 완료되었는지 여부

결과: 실시간 투명성 확보

수집된 모든 정보는 생산 대시보드를 통해 실시간으로 확인할 수 있습니다. 생산 관리자는 주문 진행 상태, 지연 발생 지점, 또는 공정 최적화가 필요한 부분을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이러한 데이터는 별도의 문서화 작업 없이도 운영 과정 중에 자동으로 생성됩니다.

생산 현장까지 자동으로 재고를 보충하는 스마트 재고관리 솔루션, 라스트마일 매니지먼트

스마트 생산 물류 및 E-Kanban 시스템

ELAM이 조립 공정의 디지털 실행을 제어한다면, Last Mile Management와 같은 소프트웨어는 생산 물류의 디지털화, 특히 B  ,C-parts(부품) 관리를 전문적으로 다룹니다.

Bossard의 라스트마일 매니지먼트는 생산 현장 내 자재 및 소모품을 디지털로 제어하기 위한 소프트웨어 솔루션입니다. 이 시스템은 조립에 필요한 자재가 적시에, 적소에, 적정량만큼 공급될 수 있도록 보장합니다.

많은 기업이 다음과 같은 문제에 익숙합니다. 자재가 창고 어딘가에는 있지만, 정작 조립이 진행 중인 현장에는 없는 상황입니다. 작업자는 부품을 찾아다니고, 칸반(Kanban) 카드는 분실되기도 하며, 재고 주문이 너무 늦게 이루어지기도 합니다. Last Mile Management는 자재가 실제 사용되는 지점에서 발생하는 이러한 문제들을 정확하게 해결합니다.

생산 현장의 일상적인 모습

소프트웨어 도입 과정에서 자재 컨테이너, 보관 위치 및 소모 지점이 설정됩니다. 이 과정을 통해 어떤 부품이 어디에서 필요하며, 통상적으로 어느 정도의 수량이 사용되는지를 결정합니다. 이는 디지털 자재 제어를 위한 토대를 마련하는 단 한 번의 설정 단계입니다.

조립 공정 중에 작업자는 평소와 다름없이 지정된 컨테이너에서 필요한 부품을 꺼내기만 하면 됩니다. 작업자에게 작업 흐름은 사실상 변함이 없으며, 본연의 조립 업무에 계속 집중할 수 있습니다.

핵심적인 차이는 백그라운드에서 발생합니다. Last Mile Management는 자재가 언제 반출되었는지, 그리고 얼마나 사용되었는지를 자동으로 감지합니다. 이는 저울이나 스마트 컨테이너 라벨 등을 통해 자재 사용 지점(Point of Use)에서 직접 이루어집니다.

스마트라벨(SmartLabel Cloud)

자재 보충의 자동화

설정된 최소 재고 수준에 도달하는 즉시, 시스템은 자동으로 보충을 실행합니다. 별도의 서류를 작성할 필요도, 칸반(Kanban) 카드를 전달할 필요도 없으며, 그 어떤 직원도 보충 사실을 알릴 필요가 없습니다.

Last Mile Management는 다음 정보를 파악합니다:

  • 어떤 컨테이너에 어떤 부품을 채워야 하는지
  • 얼마만큼의 자재가 필요한지
  • 어디로 배송되어야 하는지

이에 따라 보충 작업이 시작됩니다. 이는 추정치나 고정된 주기가 아닌, 실제 소모량을 바탕으로 이루어집니다.

정확한 데이터 기반의 투명성 확보

Last Mile Management는 자재 소모에 관한 데이터를 실시간으로 지속 수집합니다. 이를 통해 생산 관리자는 다음과 같은 사항을 한눈에 파악할 수 있습니다.

  • 어떤 부품이 특히 자주 사용되는지
  • 어느 지점에 재고가 쌓이고 있는지
  • 어디에서 병목 현상이 발생할 가능성이 있는지
  • 더 이상 사용되지 않는 부품은 무엇인지

이러한 정보는 실시간에 가깝게 제공되며, 별도의 재고 실사나 엑셀 작업 없이도 자재 흐름을 정밀하게 최적화할 수 있도록 지원합니다.

한 남성이 SmartLabel Cloud 빈에 너트를 다른 빈에서 옮겨 담아 보충하고 있습니다.

조립공정과 연계된 라스트마일 매니지먼트

ELAM이 조립 공정의 단계별 가이드를 통해 작업자를 안내하는 동안, 라스트마일 매니지먼트는 필요한 자재가 항상 준비되어 있도록 보장합니다. 이 두 시스템은 일상적인 운영 과정에서 완벽하게 상호 작용합니다.

  • ELAM은 안정적이고 가이드화된 조립 프로세스를 보장합니다.
  • 라스트마일 매니지먼트는 생산 중단 없이 조립 라인에 효율적인 자재 공급을 보장합니다.

이를 통해 작업 지침부터 워크스테이션으로의 직접적인 자재 공급에 이르기까지, 지속적이고 디지털화된 생산 워크플로우가 구축됩니다. 제품의 다양성 증가, 소량 생산 체제, 그리고 촉박한 납기 준수가 요구되는 환경에서 이러한 협업 시스템은 곧 비즈니스의 핵심 성공 요인이 됩니다.

디지털 작업 지시서와 라스트마일 매니지먼트의 시너지 효과

ELAM이 실제 조립 공정을 디지털 방식으로 지원한다면, 라스트마일 매니지먼트는 필요한 자재가 항상 가용하도록 보장합니다. 이 두 시스템은 계획과 조립 사이의 간극을 메우며, 생산 전 과정의 추적성을 확보합니다. 각 시스템의 역할은 다음과 같이 명확히 구분됩니다.

  • ELAM의 역할: 도면이나 자재 명세서(BOM)와 같은 제품 데이터는 PLM에서 가져옵니다. ERP 및 MES 시스템이 주문, 수량, 납기를 계획하면, ELAM은 작업대에서 이 계획을 실행합니다. 작업자에게 조립 과정을 단계별로 안내하며, 모든 공정을 실시간으로 기록하고 문서화합니다.
  • 라스트마일 매니지먼트의 역할: 이와 동시에, 라스트 마일 매니지먼트는 자재가 실제로 소비되는 시점에 맞춰 정확하게 보충되도록 합니다. 즉, 생산에 필요한 모든 부품에 대한 물류시스템을 관리합니다.

주요 이점: 모든 관계자가 동일한 최신 정보를 바탕으로 협업한다는 점입니다. 조립 진행 상황, 품질 데이터, 자재 소비 현황이 투명하게 공유되고 상호 연결되어, 끊김 없는 디지털 선순환 구조(Digital Cycle)가 형성됩니다.

디지털 전환을 통한 4대 핵심 영역의 정량적 성과

성과 1

재고

자재 가용성

성과 1

사용 시점에서의 실시간 칸반 및 소모량 추적을 통해 재고 수준은 낮추고 자재 가용성은 높입니다.

성과 2

생산성

사이클 타임 안정화

성과 2

검색 시간 단축, 데이터 자동 수집, 명확한 작업 지침을 통해 다품종 생산 환경에서도 사이클 타임을 안정화합니다.

성과 3

품질

규정 준수

성과 3

가이드화된 작업 단계, 체크포인트, 자동 문서화를 통해 불량률을 낮춥니다.

성과 4

투명성

추적 가능성

성과 4

일련번호 및 배치 데이터, 툴 세팅 값, 작업 시간 등이 모두 디지털로 연결되어 분석 가능한 상태로 관리됩니다.

디지털 전환 시작 가이드

  1. 단계 – Use Case 우선순위 설정 : 재작업 비율이나 셋업 시간이 길고, 자재 공급 병목 현상이 발생하는 생산 라인 또는 워크스테이션을 2~3곳 선정합니다.
  2. 단계 – ELAM 디지털 작업 지시서 도입 : ELAM을 통해 디지털 작업 지침을 구현하고, 공구(Tool)를 연동하며, 품질 데이터를 자동으로 수집합니다. 또한 ERP/MES 시스템과의 피드백 루프를 활성화할 수 있습니다.
  3. 단계 – 라스트마일 매니지먼트 추가 : 라스트마일 매니지먼트는 모든 필수 자재가 적시에, 적소에, 적정량으로 준비되도록 보장합니다. 이를 통해 조립 중단을 방지하고 프로세스를 효율화합니다. 소프트웨어를 통해 사용 시점의 재고를 실시간으로 추적하고, 칸반을 디지털화하며, 자재 보충을 자동화하고 소모 데이터를 분석할 수 있습니다.
  4. 단계 – 확장 및 통합: 개념 증명(PoC)이 성공하면 이를 다른 생산 셀로 확산하고, 핵심 성과 지표(KPI)를 설정하며, 추가 스테이션 및 사업장을 연결합니다. 이때 기존 시스템을 교체할 필요는 없습니다. 디지털 작업지시서와 스마트 자재 물류 시스템은 기존 IT 인프라와 함께 유연하게 확장됩니다.

결론: 디지털 전환을 위한 스마트 물류 시스템 구축

기존 시스템을 교체하는 대신, ELAM과 라스트마일 매니지먼트는 기존의 ERP, MES, PLM 시스템이 한계에 부딪히는 지점인 실제 생산 현장(Shop Floor)에서 해당 시스템들을 정교하게 보완합니다.

이러한 디지털화는 모듈 방식으로 시작하여 단계별로 확장할 수 있으며, 유연한 확장이 가능합니다. 이를 통해 일상적인 생산 공정에서 생산성을 눈에 띄게 향상시킬 수 있으며, 운영상의 복잡성을 획기적으로 줄일 수 있습니다.

미래 제조업을 위한 디지털 전환이 필요하신가요?

한국보싸드의 스마트팩토리 서비스를 통해 디지털 작업 지시서와 라스트마일 매니지먼트를 구축하여, 조립 공정의 디지털 전환과 생산성 향상을 실현할 수 있습니다.

스마트팩토리 서비스의 핵심 시스템 : 스마트 랙 (Smart Rack)

문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항

제조 디지털 전환: 자주 묻는 질문 (FAQ)

디지털 작업지시서 및 스마트 생산 물류 솔루션이 기존의 ERP/MES/PLM을 대체할 수 있습니까?

아니요. 이 솔루션들은 생산 현장(Shop Floor)의 시스템 환경을 보완하며, 조립 실행과 자재 흐름 사이의 간극을 메워주는 역할을 합니다. 기준 정보(Master Data) 및 주문 데이터는 여전히 ERP/MES/PLM 시스템으로부터 제공됩니다.

이 솔루션들을 각각 개별적으로 도입할 수 있습니까?

네, 디지털 작업지시서와 스마트 생산 물류 시스템은 서로 독립적으로 구현될 수 있습니다. 많은 기업이 조립 공정의 디지털화를 위해 ELAM을 먼저 도입하거나, 자재 공급의 안정화를 위해 라스트마일 매니지먼트를 먼저 시작합니다. 두 솔루션을 함께 사용할 때 시너지 효과가 가장 크지만, 모듈형으로 설계되어 있어 개별적으로도 사용 가능합니다.

디지털 작업지시서를 도입하는 과정은 얼마나 복잡합니까?

도입 과정은 모듈식으로 진행됩니다. 우선 하나의 라인 또는 워크스테이션에서 시작하여 기존 공구들을 연동함으로써 빠르게 가시적인 성과를 얻을 수 있습니다. 그 이후 필요에 따라 유연하게 확장(Scale)하면 됩니다.

기존의 IT 인프라를 교체해야 합니까?

아니요. ELAM 및 라스트마일 매니지먼트와 같은 솔루션은 기존의 ERP, MES, PLM 시스템을 보완합니다. 특히 전통적인 시스템이 한계에 부딪히는 지점인 생산 현장 및 자재 물류 분야를 집중적으로 지원합니다. 따라서 기존의 IT 환경을 유지하면서 단계적으로 확장해 나갈 수 있습니다.