DE FR IT EN

Svezia

EN

Global

EN

 

Elementi di collegamento
per ogni esigenza

Storie di successo dei nostri clienti

 success-stories-title

Siamo lieti di condividere con voi alcuni esempi del nostro valore aggiunto.

Chi si preoccupa del sole? Noi lo facciamo

Le veneziane devono poter funzionare per molti anni in ogni condizione atmosferica. Griesser AG, il produttore svizzero di sistemi di protezione solare di alta qualità, era alla ricerca di una soluzione di fascette a lunga durata per veneziane esterne.

Con una fascetta resistente agli agenti atmosferici che può resistere fino a 85 °C le veneziane possono essere installate in modo più semplice e rapido ed è inoltre possibile evitare interventi di manutenzione in garanzia.

 

Leggete l'intera storia

Raffreddare i motori... senza allentamenti
Vestas aircoil cooling systems submarine engine room

I sistemi di raffreddamento per motori diesel possono giocare un ruolo cruciale, per es. quando proteggono le grandi navi da trasporto.

Lo scopo di questo progetto era trovare una soluzione ottimale per il collegamento dei radiatori, senza che i bulloni si potessero allentare in seguito a intense vibrazioni dinamiche.  

Infine, oltre a realizzare un prodotto di qualità più elevata, costi e tempi di assemblaggio sono stati ridotti.

Leggete l'intera storia

Targhette installate rapidamente con efficienza

I turbocompressori devono essenzialmente funzionare con regolarità e affidabilità. Un produttore di turbocompressori di alta qualità voleva ottimizzare i propri processi produttivi ed era alla ricerca della migliore soluzione per fissare le targhette sui prodotti.

Bossard Speed Rivets sono stati progettati per migliorare il fissaggio delle targhette. Allo stesso tempo il cliente ha ottenuto una significativa riduzione dei costi grazie alla riduzione delle tempistiche di assemblaggio.

Leggete l'intera storia

Il test sonaglio

La richiesta di prodotti a prova di bambino è in continua crescita. I bambini hanno una presa salda che esercita uno stress elevato anche sulle parti più piccole, come gli elementi di collegamento dei cancelletti di sicurezza per bambini.

Leggete l'intera storia

In buoni rapporti con il bidello

I bidelli non hanno vita facile. Bossard ed Embru-Werke AG, una storica azienda svizzera leader di mercato nella produzione di arredi scolastici, sta rendendo loro la vita più agevole.

Il prodotto finito consegnato da Bossard è una vite speciale appositamente realizzata per le sedie con una filettatura diametro 4,5 mm. Forma la filettatura della madrevite durante il primo avvitamento ed ha uno speciale colletto rinforzato.

Leggete l'intera storia

Tolleranza zero per le analisi del sangue

Un’azienda leader del settore medicale deve poter contare su Bossard. I dispositivi per la diagnostica medica richiedono componenti meccanici che devono operare con la massima precisione.

Il perno iniziatore fornito da Bossard assicura un centraggio estremamente preciso dell'ago per prelevare con la pipetta i reagenti dalle varie cartucce.

Leggete l'intera storia

Temperature gradevoli grazie a soluzioni personalizzate

Ciò che ha avuto inizio molti anni fa con la fornitura di pezzi a norma si è evoluto nel frattempo in un’intensa collaborazione fra Condair e Bossard. Grazie al sistema logistico completamente automatico «Bossard Smart Bin» in futuro sarà possibile gestire non solo gli elementi di collegamento ma anche i particolari a disegno di alta qualità, non rientranti nella tecnica di collegamento.

Leggete l'intera storia

Massima precisione per materie plastiche

Lo specialista della Repubblica Ceca nella produzione di parti in plastica mediante tecnologia di formatura Air-Assist era alla ricerca di una soluzione migliore per assemblare le strutture in metallo ai cofani del trattore. Grazie a una nuova vite a testa esagonale speciale il cliente è riuscito a incrementare l'efficienza della produzione e della qualità allo stesso tempo.

Leggete l’intera storia