我们帮您掌握紧固科学

汇集专业团队的紧固知识与装配经验,特别与您分享。请查阅相关的白皮书。

Surface Finishing in Stainless Steel

不锈钢的表面处理 

该白皮书将介绍对不锈钢耐腐蚀性中钝化,抛光介质和表面轮廓的重要性。

了解更多

Selecting a fastener finish

选择紧固件表面处理

表面处理在选择正确的紧固件方面起着重要作用。 本白皮书将使用以下标准来探讨六种最常用 的涂层(电镀锌,电镀锌/镍,机械镀锌,非电解锌片涂层,热浸锌和环氧树脂涂层

  了解更多

The notion of "appearance" incoatings

涂层中的"外观"概念

防腐,强度,稳定性。除了这些典型的机械连接特性之外,另外一个要素通常起着重要的作用:美观。

了解更多

heat treatment of fasteners

紧固件的热处理 

一方面,热处理只能允许对某些材料进行加工。另一方面,它们被用来提高机械强度(延展性),并对某些合金起到抗腐蚀作用。

了解更多

DIN 7500

DIN 7500

DIN7500标准首次出版于七十年代末,并随后更新数次。与之同时出版的DIN 7500-2“孔径值指导书”,将螺钉的标准命名为DIN 7500-1。而人们常称之为DIN 7500

了解更多

friction

为何螺钉式连接中的摩擦对于过程能力至关重要

精益生产》是当今主流趋势,带给人们更精益、目标更明确的制造过程。 全球都在研究更高效、更低耗和更长生命周期的解决方案。 在评估表面处理或涂层的新型材料或工艺时,摩擦性能例如摩擦、润滑和磨损几乎总是倍受关注。

了解更多

Hydrogen embrittlement

氢脆 - 无形的杀手

由氢原子引起的金属脆化常有所闻, 屡见不鲜.  早在一个多世纪以前的1875年就被首次报道.  尽管如此, 尤其是在机械紧固件领域的氢脆风险意识, 值得更严肃的关注。

了解更多

Reuse fastener

紧固件可重复使用吗?

尽管听起来螺钉、螺母和螺栓的重复使用能节省成本,但事实却并非如此。

了解更多

Corrosion

腐蚀 

什么是腐蚀?不同金属零部件相互接触时,腐蚀就有可能发生。我们一听到腐蚀,立刻会联想到棕红色的金属片。然而当我们和专家进行探讨时,答案并非如此简单。腐蚀可以呈现出不同颜色,表现为不同形式。那么,什么才是真正的腐蚀呢?腐蚀是怎么引起的?如何避免腐蚀发生?

了解更多

Loosening joint

连接松动--- 请勿忽视!

从发电机设备到自动化装置, 从交通运输系统到休闲和运动设备, 从测试和测量设备到医疗技术产品, 从数码产品到儿童玩具, 组装这些产品都会用到螺纹紧固件. 螺纹连接有很多的优势, 也有其弱点.  螺纹连接的挑战之一, 是自行松动。

了解更多

Galling stainless steel fasteners

不锈钢紧固件的锁死

您的连接件是否经常被锁死,导致问题常常出现吗?在这篇专业文章中,您不仅能够了解到其原因和预防措施,还能提出有针对性的解决方案,从而避免锁死。

了解更多

connecting components

做出正确的选择

众所周知,连接件的主要功能是为了确保易于安装和维护。研发工程师经常面临这样的挑战,他们要为新的连接任务找到合适的连接件。

了解更多